This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350 -遇到几种情况

Guru**** 2597445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974184/bq78350-bq78350---encountered-several-situations

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们的 BQ78350模型在6S1P 应用中遇到了几种情况、您能帮我分析一下吗?

在离开工厂之前、我们会将电池电量降至30%以下、一些客户报告电池无法充电或放电。

一个部件是正常充电、无法放电。 读取电量监测计状态为 SOV、但实际电池电压不高。 解锁后(PF 清零)、可以正常使用。 它是由浮动电压引起的吗? 量规内是否没有防阻塞机制?

2.部分蓄电池电量低,无法充电(实际电压约为20.8V)。 监测计状态为 SOV、VIMR、但实际电池电压不高或不平衡。 解锁后(PF 清除),可以正常使用。 在低电压条件下、触发 SOV 和 VIMR 的可能性有多大?

3.其中一个部分是电池电量高(约80%),无法充电(实际电压约为20.8V)。 监测计状态为 SOV、VIMR、但实际电池电压不高或不平衡。 解锁(PF 清零)后、监测计返回高电池电量、无法正常使用。 重新烧录电量监测计 FW 后、电量监测计报告电池电量不足(约8%)、可以正常使用。

  • 在没有 PF 的情况下、电量监测计必须采用什么机制来使充电无效?
  • 容量是否符合算法?
  • 为什么容量有如此大的差异?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否共享 BQ78350的数据闪存设置? 最好检查与 SOV 和 VIMR 相关的设置。  

    最好为其中一个故障包导出数据闪存。 如果您可以连接到 BQStudio、则可以从"Data Memory"屏幕中单击"Export"以导出.gg.csv 文件。

    监测计报告的 SOC 仅在加电时基于电池电压、因此当您重新刻录固件时、它将使用所选 ChemID 的数据根据电压估算 SOC。 在这一点之后、监测计将使用库仑计数(计算进出电池的电荷)。 当它达到充满电时、SOC 将同步至100%(如果监测参数中设置了 CSYNC 位)、当电池放电至7%左右的 SOC 时、 将检测到 EDV2电压、并在数据闪存中更新电池的完整充电容量。 本文档中对此进行了全面介绍: https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持。

    请帮助确认参数是否存在问题。
    化学 ID:SDI INR18650-20S3

    附加的.gg.csv 文件

    e2e.ti.com/.../gauge.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我查看了数据闪存设置。 在没有事件日志的情况下、很难判断导致您所见故障的原因。 您是否能够在这些电池上重复故障序列? 如果是这样、最好在 BQStudio 中收集日志(单击 Register (注册)屏幕上的 Start Log (开始日志))以准确查看正在发生的情况。

    我观察到的几件事:

    - AFE SOV 阈值设置为4350mV、仅略高于4300mV 的 COV 阈值。 由于 AFE SOV 是一种硬件保护、因此无法禁用它、但最好将阈值设置得稍高一些。 不过、我不确定电池为什么会达到该阈值。

    -电池平衡启动电压和 VIMR 启动电压均设置为远低于默认值。 它们都设置为2900mV。 VIMR Delta 阈值设置为低于默认值(200mV 与500mV)。 我想知道平衡期间是否存在可能影响读数的测量变化、这可能会导致 SOV 和 VIMR 的错误触发。 您将为电池输入电阻器和电容器使用哪些值-这可能会影响平衡期间观察到的变化。

    -设备配置为在2小时后自动关机。 当器件重新加电时、它将失去它一直跟踪的剩余电量、监测计必须仅根据电压估算 SOC。 从关断状态开始 SoC 估算的准确性会降低。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的帮助。

    我们有两个故障报告供您参考。

    e2e.ti.com/.../22.gg.csv

    e2e.ti.com/.../1037.gg.csv

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的发送。 在这两个文件中、如果您查看 PF 状态数据、您可以看到电池电压在发生永久故障时具有较大的分布。 您是否知道导致电池电压发生如此大的变化的原因? 您似乎已启用电池平衡-硬件设计中是否有足够的平衡电流(您是否使用外部平衡 FET)?  

    此致、

    Matt