This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:bq24620充电无法达到设定的截止电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974678/bq24620-bq24620-charging-cannot-reach-the-set-cut-off-voltage

器件型号:bq24620

你(们)好

 

使用 BQ24620为7S1P LiFePO4电池组充电、将充电结束电压设置为25.12V、但当电池组充电电压达到24.2V 时、充电状态从充电变为充电完成;

电池缺失  万用表 VBTA = 24.2V、VBAT (电池组+) 示波器

 

充电完成 万用表 VBTA = 24.2V,VBAT (pack +) 示波器

 

充电完成 万用表 VFB=1.7V,VFB(pack+) 示波器

 

  如何为电池组充电至25.12V

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhong、

      VFB = 1.8V 检测充电结束。 STAT1、STAT2的状态是什么? 您的输入电压是多少?您如何检测充电结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

     充电电路  设置充电结束电压 VBAT =1.8V*(1+390K/30.1K)=25.12V、输入电压为27V;

      当,连接至27V 电源且电池电压低于24.2 μ A 时、STATUS 引脚 STAT 打开(正在充电);一旦 Vbat 高于24.2V、STATUS 引脚 STAT 关闭(充电完成)、在此期间 PG 的引脚始终为低电平;

      下图是示波器在充电完成时测得的电池波形;在我看来、导致充电停止的原因是 VBAT 峰值电压达到25.12V

      如何解决此问题?

      此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhong、

      当充电停止并且您认为充电已完成时、REGN 上的电压是多少? 您是否在充电终止后测量实际电池电压? 您的终止电流设置为什么?