This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:无电池电路在某个时间后重新启动

Guru**** 2392485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974568/bq24074-without-battery-circuit-was-restart-after-sometime

器件型号:BQ24074

大家好、团队、

我们在 VTS 项目中使用 BQ24074。 问题在于为电路提供输入电源后、如果电池未连接、我们的器件会在一段时间后重新启动。 如果我们连接电池设备、则工作正常。 请查找随附的原理图捕捉图。 请为我们提供合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somanth、

    欢迎使用 E2E!

    您是否知道 BQ24074的 OUT 引脚上系统的预期电流消耗? 如果电流消耗过高、则可能导致输出下降。 电池能够补充电流消耗、因此在连接电池时不会出现任何问题。 如果输出电压有波形、我们可以检查这一点。  

    查看您的原理图、我有以下几点意见:

    • R14和 R15的原因是什么?  
    • 建议在 BAT (4.7uF 至47uF)和 OUT (4.7uF 至47uF)引脚上放置电容器。

    您是否还可以验证以下设置:

    • 终止电流= 30mA
    • 快速充电电流= 800mA
    • 预充电电流= 80mA
    • 输入电流限制= 1.34A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复、

    压实器电路中使用的 R14和 R15。 并已从更新的电路中删除。

    我们主要想与 Quectels GSM 和 GPS 模块连接。 在注册 SIM 时以及连接到服务器时、它需要更高的电流。

    您能否为我们提供满足以下要求的任何参考电路?

    输入电压:5V

    2.输出电压:4.2V

    输出电流:高达1.5A

    电池额定值:3.7V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somanath、

    根据我之前的计算、您需要增大输入电流限制以处理输出电流。 还建议将电容器放置在我之前提到的位置。