This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池系统的新功能。 需要帮助

Guru**** 1851200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25883, BQ40Z60, BQ28Z610-R1, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974796/bq28z610-new-to-battery-systems-need-help

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件: BQ25883BQ40Z60BQ34Z100-G1

您好!

这是我第一次设计包含锂离子电池的电路、我需要一些帮助。

我正在设计的电路仅需要3.3V 电压。 因此、我想到了2节18650锂离子电池为开关稳压器供电。 该电路具有 LCD 显示屏、应在其右上角显示电池充电百分比(充电状态/电量监测计)。 该电路将具有一个5V 电源输入连接器、如果已连接、该连接器将从该连接器获取电源以运行、也可以从该连接器获取电源以为电池充电。 如果电源输入连接器上没有5V 电压、则电路应从电池获取电源。

因此、在研究 TI 解决方案后、我考虑使用 BQ28Z610 (适用于1-2节电池组且具有集成保护器的电池电量监测计)来获取电池的充电状态、 BQ25883 ( 具有电源路径的2节电池2A 升压模式电池充电器、用于 USB 输入的 USB On-The-Go 升压(OTG)))、用于为电池充电。

第一个问题:这些选择是否符合我的需求?

我尝试寻找单芯片解决方案、找到了 BQ40Z60 (可编程电池管理单元)、但 DigiKey 的成本为15美元、并且需要大量的外部组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    BQ28z610在这里是一个不错的选择、请注意、我们有一个可用的更新版本:bq28z610-R1。 需要考虑的一点是、这是一个电池组侧电量监测计、这意味着它应该进入电池组内部(而不是与 PCB 其余部分一起使用的系统侧电量监测计)。  

    如果您对电量监测计没有任何其他问题、我可以将此帖子移至充电器团队以征求他们的意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。 如果 BQ28Z610是电池组侧电量监测计、那么我在系统上与 BQ25883充电器一起使用的理想系统侧电量监测计是什么?

    谢谢、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    Bq34z100-G1或 bq40z60适合系统侧。 由于监测计从一开始就始终与电池相连、因此您可以从电池组侧获得更好的监测性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    问题1:正如您提到的电池组侧具有更好的监测性能、我是否应该为 系统保留 BQ28Z610 IC、而只升级到更新的 BQ28Z610-R1? 我确实希望保留它,因为我已经了解了其中的大部分内容。

    问题2:这(在后面的电路上)是否与我在电量监测计侧需要做的事情差不多? 我将有2节18650锂离子电池、每个电池为3.7V 或4.3V。

    问题3:我了解上述电路上除 Q5 (右下角)和15V 齐纳二极管之外的所有 FET 的功能。 他们的功能是什么?

    再次感谢、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    除了 Nick 的评论之外、请查看此参考设计:

    它与您的应用非常相似、可能会提供一些明确性。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、

    这实际上是我从中获取该电路的位置。 我只是不理解 Q5和 D10 (右下角的 FET 和齐纳二极管)的原因。 他们的功能是什么? 它们是否真的有必要?

    再次感谢、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    NMOS 和齐纳二极管用作反极性保护电路。 如果您计划使用可以以错误极性移除和插入的分立式电池、则该电路至关重要。

    此致、

    Ricardo