This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:运行频率为2MHz 的 TPS92515

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979299/tps92515-tps92515-with-2mhz-operaiton

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件: TPS92641

大家好、

我的客户正在寻找符合以下要求的 LED 驱动器(非自动)。

输入电压:24V (18Vmin ~ 28Vmax)

输出电压:15V (18V 最大值)

输出电流:0.6A (0.9Amax)

fsw:2MHz

fpwm:100kHz

具有分流 PWM 的 TPS92515是否是合适的解决方案? 此器件在这种情况下是否以2MHz 开关频率工作? 如果没有、您能否推荐任何可满足上述要求的器件?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saito、

    TPS92515不是固定频率部分。  如果您设计的是28V 最大输入和15V 最小输出至18V 最小输入和18V 最大输出、则频率范围将非常高。  在2MHz、28V 输入、15V 输出时、该设计接近器件的最小导通时间限制。

    此设计的更困难之处是分流 FET 调光2MHz 设计、该设计可确保满足最短导通时间。  此设计的 PWM 占空比范围是多少?

    在我们可以在2MHz 下运行的器件中、工作范围非常有限。  2MHz 运行是否有原因?  另一个问题是分流和打开分流 MOSFET 时的电流精度、这是因为要确保最短导通时间足够长。  电感器值是否存在限制?  它可能需要位于较高端、以保持低电流纹波百分比。

    LED 组支持非汽车器件、他们可能知道更好的解决方案(我们支持汽车器件、某些器件具有非汽车选项、例如 TPS92515)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san、

    感谢您的反馈。 我将询问 LED 团队产品中是否有任何解决方案。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、LED 团队、

    我的客户正在寻找符合以下要求的 LED 驱动器(非自动)。

    输入电压:24V (18Vmin ~ 28Vmax)

    输出电压:15V (18V 最大值)

    输出电流:0.6A (0.9Amax)

    fsw:2MHz

    fpwm:100kHz

    您的团队产品是否有任何可能的解决方案?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saito、

    似乎有人将其移回 LPP。  LED 组有一些部件可以查看、但也可能不能用于此目的。  尽管 TPS92641的开关频率范围有限、但其设计可实现更好的性能、但 LED 组支持此器件和其他器件、这些器件可能也受到您所关注的开关频率、PWM 频率和工作范围的限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san、

    如果需要任何其他解决方案、我将通过电子邮件联系 LED 团队。

    感谢您的支持。

    此致、

    Saito