This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:如何相对于 VBAT 增加 VSYS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968464/bq25713-how-to-increase-vsys-with-respect-to-vbat

器件型号:BQ25713

您好!

我们将 BQ25713应用于电池供电备用设计。  使用的电池为2端子3SP1、最大电压为10.7V。  我们将提供12.3V 的主电源。

我们希望获得12V VSYS,并将 MinSystemVoltage()寄存器更新为0x32 (即12.284V)。

当我们仅连接主电源时、VSYS 上接收12V 电压、但是当我们仅连接电池时、我们接收的电压与电池电压相同。

期待您提供有关如何 将 VSYS 上的电池电压升压至12V 的指导。

谢谢、此致、

Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

     CELL_BATPRESZ 引脚电压设置为多少?

    插入电池后,是否可以重新检查 MinSystemVoltage()寄存器值是否未复位?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    在我们的设计中、我们使用的是 MYIR 和具有 Bq25713的承载卡。 Bq25713 REGN 引脚设置为6V,CELL_BATPRESZ 电压设置为3.7V (3S 即55%),将寄存器0x05/04设置为11V (0X2B),并将寄存器0x0D/0C 设置为11.26V 时,我们观察到 CELL_BATPRESZ 降低至2.2V ,VSYS 设置为11.2V ,连接主电源时, 但是、当我们将寄存器0x05/04设置为12.6V 并且寄存器0x0D/0C 设置为11.26V 时、我们观察到 CELL_BATPRESZ 降低到1.6V 、VSYS 设置为0。 如果我们连接 电池、我们将观察到 VSYS 与电池电压相同的10.5V 电压。

    如果我们恢复设置(寄存器0x05/04至11V 、寄存器0x0D/0C 设置为11.26V)、我们将使用主电源观察 VSYS 值为0。 如果我们更改 MYIR 板、则只有在连接 Main 时才会获得 VSYS

    我请求您提供有关该 VSYS 行为的指导。

    如果插入电池,MinSystemVoltage()将不会重置。

    谢谢、此致、

    Sudha Nayak

    REGN



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    您是否在 Reg0x01/02中打开了 EN_LDO? 为了将 VSYS 调节到高于电池电压的水平、BATFET 在 LDO 模式下运行。

    此外、确保 CELL_BATPRESZ 上的固定值非常重要、因为它设置了一些重要的默认充电参数。 您可能有多个源连接到 CELL_BATPRESZ 上电、但它们相互对抗。 我们需要解决这些问题、哪一个问题占主导地位、原因何在。

    为了简化调试、我建议在设置寄存器之前始终连接电池。 如果您能在这种情况下实现所需的功能、请允许我这样做。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    EN_LDO 已打开。

    请向我们提供一些有关可能会受到 CELL_BATPRESZ 影响的重要充电参数的更多信息。 由于我们尝试更改寄存器0x05/04值、但这并不能帮助我们提高 CELL_BATPRESZ 电压。

    谢谢、此致、

    Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    请参阅数据表9.3.3.3。  CELL_BATPRESZ 是一个输入、变化可能来自外部。 但确保 REGN 也稳定。

    另请注意 Reg20/21和22/23中的故障。 它将为我们提供可能出错的其他线索。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    当只连接电池时,寄存器值0x21为00,0x20为10 (SYSOVP_STAT 设置为高电平)。 我们尝试 通过向 SYSOVP 位写入0来清除闭锁、但这会持续设置为1。

    文档中提到、在移除电池后(CELL_BATPRESZ 引脚变为低电平)、但在我们的情况下、情况并非如此。 是否会导致任何问题?

    谢谢、此致、

    Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    根据一些设计修改、现在我们能够将 CELL_BATPRESZ 设置 为3.6V、这高于10.7V (3S 电池电压)的55%。 现在 SYSOVP_STAT 为低电平。

    我们的主电源电压为12V、将 寄存器值0x05/04和0x0D/0x0C 更改为12V IE (0x32)后、我们将接收到 VSYS as12V。 但是,如果我们尝试将寄存器值增加到14V,我们将 仅接收 VSYS as12V。

    我们想知道是否可以将 VSYS 电压升至主电源电压以上。 如果是、我们需要修改哪些寄存器设置?

    当连接主电源时、我们能够将 VSYS 降低到不同的电压电平。

    如果我们将 寄存器值0x05/04和0x0D/0x0C 更改为12V、并且 仅连接电池、则我们将以 VSYS 即10.7V 的形式接收电池电压。 当只有电池连接到系统时、我们无法进行降压或升压。

    我们想知道在   仅连接电池时如何提高或降低 VSYS 上的电压电平?

    谢谢、此致、

    Sudha Nayak

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    我不确定我是否误解了您的应用:如果您仅连接电池、没有适配器、则无法将 VSYS 升压到电池以上。 如果 OTG 模式有用、则可以使用 OTG 模式。

    为了升压 VSYS、您必须连接适配器、在这种情况下、电池是可选的。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林红:

    自从苏达休假几天以来,我正代表她在这里投球。  

    感谢你的答复。  

    您能否确认我对 BQ25713的以下理解是否正确?

    与升压模式下的主电压相比、BQ25713可支持更高的电池电压。 这是真的吗?

    2.连接适配器的 BQ25713可支持升压机制、并且可支持比适配器输入更高的 VSYS。  

    3.仅使用电池而没有适配器时,最大 VSYS 就是电池输出电压。  

    4.只使用电池而没有适配器,我们能否控制低于电池电压的 VSYS? 如果是、应设置哪些寄存器来启用该功能?  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

    不用客气! 以下是我的评论:

    1.是的

    2.是的。

    3.是的。

    控制非常有限。 它没有电压调节、但您可以减小放电电流 Reg0x38/39以调节电压差、但仅在某种程度上。

    请记住、降压/升压转换器位于适配器和 SYS/BAT 之间。 SYS 和 BAT 之间只有一个功率 FET、因此您无法从 BAT 中控制 SYS。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的林红:

    感谢您回答我的问题。 我们完全理解它、并将相应地设计我们的系统。  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharin、

    不用客气!

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您对理解和解决此问题的支持。

    此致、

    Sudha Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudha、

    感谢您使用 TI 器件。 很高兴我们能提供帮助!

    要更好地跟踪该主题、如果您的问题得到解答、请单击"此问题已解决"按钮。

    此致、

    林红