This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980094/tps7a90-selection

器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

大家好、

我的客户正在使用 TPS7A9001、并且有2种不同的 SS_CTRL 和 NR/SS 选项、他们想知道其中一种方法是否优于另一种方法。  它们最终都具有大致相同的启动时间。  是否有一个专业和/或 CON、它们将 SS_CTRL 连接到高电平或低电平并相应地调整 NR/SS 电容器?

 

SS_CTRL 连接高电平至 IN

NR/SS = 0.15uF

我的启动时间为1.2ms

 

SS_CTRL 低电平接地

NR/SS = 0.01uF

我的启动时间为1.3ms

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:  

    SS_CTRL 引脚用于控制进入 NR 电容的充电电流、仅用于补偿启动时间。

    但是、NR 电容用于噪声性能。 根据您需要的噪声滤波级别、我建议使用更大的电容来增加应用的噪声降低。

    最棒的

    Juliette  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    谢谢!

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    您提到过、较大的电容器可以进一步降低噪声。 这是否意味着、 如果它们将 SS_CTRL 拉高并增加 C_NR/SS 电容、它们可以获得比 TPS7A91数据表中规定的更好的 PSRR 和噪声数、这是因为数据表看起来会将 SS_CTRL = GND 且 C_NR/SS = 0.01uF 且 C_FF = 0.01uF、 这就是它们的电路实现方式。  

     

    谢谢、

    康妮

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:  

    使用较大的 NR 电容器、您可以提高数据表示波器截图中的噪声性能。 如果您能够使用较大的 NR 电容器实现所需的启动时间(针对您的应用)、我建议您这样做。

    您也可以更改 CFF 的值以提高性能、但需要确保瞬变不会损坏反馈引脚/器件。  

    《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》。  

    最棒的

    Juliette