我们 在许多项目中使用了 TPS51200DRCR、我们的模块中有一个 HAST 测试。 110°C、85% R.H.、备选 V BIAS。
在以前的项目中不会出现问题、但现在在一个项目中、我们的模块之一通过 HAST 测试、我们检查了 TPS51200失败、无输出。
我们想知道这是否正常。 在该规格中、其工作温度 TA 为-40~85C、工作结温 TC 为-40~150C。
110°C、85% R.H.、备选 V BIAS。 此部件不可接受? 是否有任何其他部件可以通过该 HAST?
蔡征
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们 在许多项目中使用了 TPS51200DRCR、我们的模块中有一个 HAST 测试。 110°C、85% R.H.、备选 V BIAS。
在以前的项目中不会出现问题、但现在在一个项目中、我们的模块之一通过 HAST 测试、我们检查了 TPS51200失败、无输出。
我们想知道这是否正常。 在该规格中、其工作温度 TA 为-40~85C、工作结温 TC 为-40~150C。
110°C、85% R.H.、备选 V BIAS。 此部件不可接受? 是否有任何其他部件可以通过该 HAST?
蔡征
尊敬的 James:
TPS51200在 器件鉴定期间通过了110°C、85% R.H 偏置 HAST 测试。 您能否提供有关故障的更多详细信息? 您是说该部件在 HAST 测试后还是在测试期间没有输出? 您能否测量输出引脚与 GND 之间是否存在短路?
TPS51200AQ1是一款汽车版本 、通过了110°C、85% R.H 和130°C、85% R.H 偏置 HAST 测试、但价格较高。
此致、
Weidong
您好、Weidong、
感谢您的快速反馈。
我们检查了日志、该部件在 HAST 达到86小时时失败、我们的测试计划为96小时。 您的器件认证 HAST 有多长时间?
我们测量到、输出引脚与 GND 之间没有短路。 无输出、我们更改了一个新器件、系统工作正常。
我们可以将此器件发送给 TI、任何人都可以在您的测试仪上进行测试? 我想 TI 有一些测试仪、将这个部件放在插座中、并测试每个引脚和功能。
蔡征
尊敬的 James:
感谢您的更新。 在 HAST 测试中、我们测试了264小时。
在您将故障器件发运给我们之前、您能否将故障器件放回电路板以确认故障? 我们通常建议进行"A-B-A"交换、以确认故障设备是否损坏。
如果仍然没有输出、请通过 TI 网站门户 http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html 提交退货、我们将开始进行故障分析。
此致、
Weidong