This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200DRCR

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974832/tps51200-tps51200drcr

器件型号:TPS51200

我们 在许多项目中使用了 TPS51200DRCR、我们的模块中有一个 HAST 测试。 110°C、85% R.H.、备选 V BIAS。

在以前的项目中不会出现问题、但现在在一个项目中、我们的模块之一通过 HAST 测试、我们检查了 TPS51200失败、无输出。

我们想知道这是否正常。 在该规格中、其工作温度 TA 为-40~85C、工作结温 TC 为-40~150C。  

110°C、85% R.H.、备选 V BIAS。 此部件不可接受?  是否有任何其他部件可以通过该 HAST?

蔡征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TPS51200在 器件鉴定期间通过了110°C、85% R.H 偏置 HAST 测试。 您能否提供有关故障的更多详细信息? 您是说该部件在 HAST 测试后还是在测试期间没有输出? 您能否测量输出引脚与 GND 之间是否存在短路?

    TPS51200AQ1是一款汽车版本  、通过了110°C、85% R.H 和130°C、85% R.H 偏置 HAST 测试、但价格较高。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的快速反馈。

    我们检查了日志、该部件在 HAST 达到86小时时失败、我们的测试计划为96小时。 您的器件认证 HAST 有多长时间?

    我们测量到、输出引脚与 GND 之间没有短路。 无输出、我们更改了一个新器件、系统工作正常。  

    我们可以将此器件发送给 TI、任何人都可以在您的测试仪上进行测试? 我想 TI 有一些测试仪、将这个部件放在插座中、并测试每个引脚和功能。

    蔡征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的更新。 在 HAST 测试中、我们测试了264小时。

    在您将故障器件发运给我们之前、您能否将故障器件放回电路板以确认故障? 我们通常建议进行"A-B-A"交换、以确认故障设备是否损坏。

    如果仍然没有输出、请通过 TI 网站门户 http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html 提交退货、我们将开始进行故障分析。

    此致、

    Weidong