This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38086:占空比

Guru**** 2810655 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38086, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971868/ucc38086-duty-cycle

器件型号:UCC38086
主题中讨论的其他器件: TL431TLV431

您好!

我使用 TI webench 设计了使用 UCC38086的推挽式转换器。 根据 UCC38086的数据表、最大占空比为50%、但 WebBench 设计显示占空比为90%。  在 webench 中、我无法更新占空比信息来更改设计。 请提供建议。

谢谢、此致、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您通过 E2E 进行连接。 您能否显示波形或提供设计链接?  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5086.WBDesign18.v3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望占空比变化只会影响变压器设计。 或者、我是否需要针对这个50%占空比变化完全更改我的电路。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    您的 Webench 推挽的占空比由下图给出、即64.5%<D<90%:

    这是变压器所见的总灰尘循环。 两个栅极驱动器中每一个的单独占空比将是该值的一半、因此每个 PWM 输出应显示为32.25%PWM <D(OUTA/B)<45% and this is less than 50% as you asked about in your post. 推挽是一种双端电源拓扑(变压器在第一象限和第三象限中运行)、因此在大信号增益公式中需要考虑乘法器2、如下所示:

    祝您设计顺利。 我希望这能说明推挽式拓扑的占空比为何可以"大于50%"?

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对我来说非常有用的信息。 谢谢!!!

    那么、我是否需要更改变压器设计以实现45%的占空比? 或者我是否能够保持相同的90%占空比。 请提供建议。 希望、如果我更改占空比、那么变压器电感、电流等将保持不变、唯一会改变的是匝数。

    此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswathy、

    PWM 控制器 OUTA 和 OUTB 在 FS 和 Dmax 下运行、低于50%。 变压器会看到 OUTA+OUTB 的组合、因此它在2*FS 下运行、并看到组合 Dmax 小于100%。 理想波形如下所示:

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    感谢您的回复。 在我的电路中、我将 TL431基准电压设置为0.8V、因此我将获得44v (调节)的输出。 如何将其提高到150V? 当我检查 TL431的数据表时、阳极的最大阴极电压应为36V。 但是、根据 webench 输出、它的电压高于36V。 这会是个问题吗、这会导致我的输出降低?  

    此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswathy、

    并联稳压器采用多种不同的封装和多种不同的选项。 在开关电源设计中、用于反馈控制的两种最常用的器件是 TLV431 (1.25V 基准电压)和 TL431 (2.5V 基准电压)。 对于44V 的输出电压、应使用基准电压为2.5V 的 TL431型号。 如果您看到的是0.8V 基准电压、现在看起来是正确的。 请阅读数据表、以非常熟悉控制电源转换器输出电压所需的这一重要组件。 请注意进入阴极的偏置电流、并确保 TL431看到阳极的阴极至少为1mA。 请注意数据表中的稳定性曲线、因为这些曲线提供了有关 TL431应看到的电容大小的指导。 此外、您提到的36V 阴极到阳极电压-这是控制电压范围、与转换器的稳压输出电压无关。 您可以使用额定电压为36V 的 TL431来控制和调节1kV 或更高的输出电压。在隔离式转换器应用中正确偏置时、 阴极到阳极电压变化直接控制光耦电流、因此您需要测量并确保光耦电流的变化与 TL431阴极电压变化成正比。 光耦合器和 TL431必须各自正确偏置、最终光耦合器的 BJT 侧必须能够控制初级侧 PWM 的反馈/补偿。 所幸的是、在偏置和使用 TL431方面、我们提供了大量应用手册、博客和大量在线帮助。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    谢谢。 我的 TL431是2.5参考版本。 根据该设计、150V OUT 和10k 组合对应的电流应为15mA。 对于44v 和10k 组合、流过4.4ma。

    除此之外、在 webench 生成的电路中、在 IC 的 Ctrl 和 VDD 之间没有插入电阻。 当我在 IC 的 Ctrl 和 VDD 之间插入10k,然后开始在输出中获得44v。当输出超过10k 时,电路不工作。(无切换,无输出)。 现在、我们将尝试将输出电压更正为150Vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    现在、在反馈中添加120V 齐纳系列后、我将获得150Vdc 输出。 但是、当我负载0.25A 时、输入电流逐渐增加、我的4A 电源将进入 CC 模式。 当我检查栅极波形时、占空比在0.19A 时为50%。之后是固定的。我已经使用了2和20匝的 etd29内核。 使用的输出电感器为220uH。 画笔频率为200kHz。 在0.25A 负载下获得80%的效率。 开关。 对于输入电流增加问题、您可以建议任何解决方案吗?

    此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    此 E2E 帖子的标题为"UCC38086:占空比"、我相信我们解决了 UCC38086占空比的解释、现在您的问题正朝着 TL431和控制环路设计发展。 我是否可以建议我们关闭此主题、因为占空比主题不再是重点? 如果需要附加支持、您能否打开新主题并根据相关支持问题对其进行标题?

    此致、

    Steve M