您好!
我目前正在根据我的要求修改 UCD3138ALLEVM150的 EVAL 板代码。 我指的是 TI 网站上提供的 LLCHB 固件1.2。 我对存储器映射有以下问题:
1. CONFIG_b 的用途是什么?
2.如何扩展.config 和.config_b.的大小 我还有150字节的数据需要存储在 D-FLASH 中。 根据存储器映射、当前大小为:
配置0 00018800 000002bc
00018800 000002bc constants.obj (.config)
.CONFIG_B
0 00018ac0 0000021c 未初始化
00018ac0 0000021c constants.obj (.config_B)
3.我还希望用户将各种配置作为用户定义的设置存储到 d-flash 中。 最多3个不同的设置、每个设置的大小为18字节。
我尝试将 PMBus_DCDC_CONFIG 结构拆分为两个部分、以减小其大小。 第一部分是用户无法修改的设置值、另一组是用户可以修改并存储为用户设置的常用值。 它包含5组默认值、用户可以添加3组值。 每组的大小为18字节。
请建议如何实现这一目标。
此致、
Nitish