This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:有关封装的问题

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974893/tps63020-question-about-package

器件型号:TPS63020

各位专家、您好!

我对封装有疑问。 请给我建议。
请参阅以下问题和随附图片。

1 (红色)。 该值看起来是引用的。 此长度是否有最大/最小值?

2 (绿色)。 您能告诉我封装和座椅之间的空间差异吗?
         这些看起来长度相同、但两个值不同(0.05/0.00和0.08)。
         此外、我不清楚左侧的标记(在"0.08"旁边)

3 (蓝色)。 此器件的含义是什么?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我将通过电子邮件回答您的问题。 然后关闭这里的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper-San、

    我明白了。 我期待您的电子邮件。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi