This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:适用于 GaNFET 驱动

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980871/ucc27282-q1-suitability-for-ganfet-driving

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: LMG1210

尊敬的 TI:

UCC27282-Q1是否推荐用于 GaNFET 开关?

如果不是、它不适用的主要特征是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Senseo,

    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 UCC27282-Q1的一个可能限制因素是 MAN GaN FET 的 Vgs 范围有限、最大值为6V、建议典型电压为5V。

    UCC27282-Q1的最小 VDD 和 HB UVLO 为5.5V、因此某些 GaN FET 在典型范围内的最小栅极驱动电压接近绝对最大值6V。

    TI 确实有面向 GaN FET 的半桥驱动器、例如 LMG1210。 我建议查看该器件、看看它是否更适合 您的应用。

    确认这是否能解决 您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、