This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:EMC 测试后、栅极保持低电平

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974560/lm5060-gate-keep-low-after-emc-testing

器件型号:LM5060

你(们)好  

当我们执行 EMC 测试时、 LM5060"栅极"引脚被触发为"低电平"。

但是、当我们闭合 EMC 噪声时、 VIN/OVP/UVP/EN 为正确的电压、但"栅极"不会恢复为"高电平"

这是一种异常情况、您是否有任何建议?

我们已经在 LM5060引脚上添加了旁路电容器。 但似乎没有工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您能否分享原理图以查看。?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它看起来 LM5060无法承受噪声,并且 LM5060无法再恢复。(栅极变为低电平)

    你有什么建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    原理图看起来正常。  

    测试期间的源和电源配置文件是什么? 您能否在测试期间捕获 UV、OV、GATE、计时器波形?

    我们尚未在 LM5060上进行类似的测试、因此很想了解。 您是否需要遵守特定的 IEC 标准?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我手头没有波形。

    但我喜欢"计时器"变得很低。

    我认为故障检测是触发的

    感应电阻为100k。

    是否有任何方法可以取消感应功能?

    如何使传感器不敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您可以增大感应电阻器以增大电流限制阈值。

    请在测试期间捕获 UV、OV、GATE、计时器波形、并让我们了解问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我更新了测试结果

    当测试失败  时、我喜欢"计时器"变为高~μ s  

    您能告诉我,计时器引脚的正确波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    一旦器件发生过流事件、计时器开始从0V 充电并保持高电平。

    此致、Rakesh