大家好、
客户正在查看我们的 UCC27282数据表。 我们发现以下信息:
我对 Tmon 和 Tmoff 有一些疑问
我们是否可以将 Tmon 和 Tmoff 作为 UCC27282的内置死区时间? ~我的理解、死区时间通常应在 Δ t us 范围内。 如果 Tmon 和 Tmoff 是所谓的死区时间、它是否太短? 如果需要更长的时间、我们如何调整死区时间?
2.生成 Tmon 和 Tmoff 的内部电路结构是什么? 它是否具有 RC 充电/放电电路等结构? 如果是 RC 电路、我担心它会受到温度变化的严重影响。 因此、请帮助解释有关生成 Tmon 和 Tmoff 的内部电路的更多信息
在上表中、Tmon 和 Tmoff 典型值= 1ns、最大值= 7ns。 但是、我们是否有一个图来显示 Tmon 和 Tmoff 如何随温度变化而变化? 除了典型值和最大值外、我们还有详细的图吗? 谢谢。
此致、
韦恩