This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LM61460 WEBENCH 故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM61440, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973373/lm61460-lm61460-webench-trouble

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: LM61440LMR33620

如果我在 WEBENCH Power Designer 中为 LM61460进行设置、则下一步:

VIN = 12 -32V

Vout = 5V

Iout = 2A  

WEBENCH 说无法创建设计。 如何理解此报告?

如果 Iout = 6A、则可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我仔细检查了它、得到了相同的结果、它支持超过3A 的电流。

    LM61460是一款6A 转换器、可在2A 负载下过冲。 如果负载电流仅为2A、LM61440甚至 LMR33620应该更具成本效益。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    也不会生成适用于5V@2A 的 LM61440 WEBENCH 解决方案 。

    问题是 WEBENCH 在2020年11月/12月为 LM61460/LM61440生成的解决方案(我有原理图) 、问题在今年1月才出现。 似乎 LM61460/LM61440型号已更新。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    你是对的。 模型似乎已更新。 我们将研究变更和您的设计请求。 我们应能在下周中旬之前回复您、并提供有关此内容的任何更新信息。 希望这可以。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们已经解决了这个问题。 请注意、该修复程序将在产品发布后在 TI 网站上提供。  

    更新后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢您提供信息。 我可以使用 LM61460模型来仿真 LM61440吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不建议将 LM61460模型用于 LM61440。 如 Bhushan 在上述答复中所述,这两种模式都在更新和更正。 我建议等待下一个 Webench 版本(在2月中旬之前)、以便您更新了设计(适用于两种器件)。 在 TI.com 上提供更改后、我们将立即通知您。

    请注意、电气仿真仅适用于 LM61460、不适用于 LM61440。

    目前、LM61440的电气仿真也未在流水线中。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我已经根据 WEBENCH 版本为 LM61460制作了 PCB、该版本将于2020年11月/12月推出。 PCB 生产预计将于下周开始,但您编写的 WEBENCH 更新将于2周后推出。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如您所述、 您将使用2020年11月/12月版的 Webench 设计来满足您的应用需求、那么这种设计应该是好的。 我强烈建议在 PCB 生产之前在工作台上(PCB 上)彻底测试设计。  

    1月、 LM61460进行了更新 、以更好地选择(增强)组件。 但我们注意到、更新与很少的设计创建不一致、需要进行更正。 正如 Atul 提到的、此问题已在内部服务器上得到解决。 请告诉我、我是否可以与您共享内部服务器的设计报告、以了解您的输入条件、以便进一步参考。 请注意、由于更新、差异将很小。  

    在 Webench 上、我们可以始终保存我们的设计(或设计报告)或打开旧设计。 我在下面分享了几个有关如何执行该操作的步骤。 请告诉我这是否有帮助。

    访问较旧的设计:

    登录 Webench 电源设计器(以下链接)后、转到我的设计以打开更旧的设计。

    Webench Power Designer: https://webench.ti.com/power-designer/

    保存设计和设计报告:

    打开 Webench 设计并单击"共享设计"以生成公共链接。 此链接将用作您的设计的网关。 我们始终可以从"导出"选项卡打印设计报告。  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    问题是、我能否依赖我在11月/12月制作的 WEBENCH 仿真结果?

    这就是 为什么我要求 TI 团队帮助我使用更新的模型验证我的设计。 你能提供帮助吗? 实际上,它只有4种配置。

    此外、我们还希望从 LM61460切换到 LM61440。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    要回答有关11/12月设计的具体问题、您可以依赖这些设计。 但是、在进行任何生产之前、我仍然建议在板上测试设计。

    在您的第二个查询中、您能否与我们分享您的原理图/设计? 以便我们的产品专家可以审核并为您提供帮助。 当您计划从 LM61460切换到 LM61440时、我建议您进行此审查。  

    同时、在 Webench 模型更新中、它将于2月中旬在 TI.com 上提供。 但为了便于您立即参考、我创建了 LM61440内部服务器上的 POST 上共享输入条件的设计、并随附了下面的报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign9624.pdf

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    非常感谢您的支持。 我们面临着启动生产日期的巨大压力、您的帮助非常有用。

    您发送的设计使用约400KHz 的开关频率和相对较大的线圈,但在我的设计中,空间有限,这就是我要求您根据下一 个要求生成设计的原因:

    1. VIN=9V... 32伏

    2. I OUT = 1.2A .. 2、5A  

    开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)

    线圈为 Coilcraft XAL4030-472  

    您能否检查 LM61440在最小和最大负载下的设计稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    非常感谢您的支持。 我们面临着启动生产日期的巨大压力、您的帮助非常有用。

    您发送的设计使用约400KHz 的开关频率和相对较大的线圈,但在我的设计中,空间有限,这就是我要求您根据下一 个要求生成设计的原因:

    1. VIN=9V... 32伏

    2. I OUT = 1.2A .. 2、5A  

    开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)

    线圈为 Coilcraft XAL4030-472  

    您能否检查 LM61440 在最小和最大负载下的设计稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供上述输入条件。  我为 LM61440的内部服务器上共享的输入条件创建了设计 、并随附了以下报告。

    适用于 LM61440 9-32-5-1.2A - FSW 800kHz、

    e2e.ti.com/.../WBDesign6774_5F00_1P2A.pdf

    适用于 LM61440 9-32-5-2.5A - FSW 800kHz、

    e2e.ti.com/.../WBDesign6775_5F00_2P5A.pdf

    如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    非常感谢您的帮助。

    LM61440的第二个案例 是:  

    1. VIN=18V... 32伏

    2.输出电压= 1、55V

    2. I OUT = 1、7A .. 2、2a

    开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)

    线圈为 Coilcraft XAL4030-472  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请在下面找到  LM61440 器件的上述条件的报告。

    输入: VIN=18V... 32V、Vout=1.55V、1.7A、800kHz  

    e2e.ti.com/.../WBDesign6773_5F00_1P7A.pdf

    输入: VIN=18V... 32V、Vout=1.55V、2.2A、800kHz  

    e2e.ti.com/.../WBDesign6777_5F00_2P2A.pdf

    此致、
    Shaheen S M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    您好、Shaheen、

    非常感谢您的帮助。

     LM61440的第三个案例 是:  

    1. VIN=18V... 32伏

    2.输出电压= 4、2V

    2. I OUT = 2A .. 4A

    开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)

    线圈为 Coilcraft XAL7070-332  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    您是否期望第三种情况出现故障(请参阅上文)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    有关上述情况、请在报告下方找到。 WEBENCH 设计正在为内部服务器上的上述输入创建。

    Vin=18V 至32V Vout=4.2V Iout=2A、Fsw=800kHz 器件:LM61440  

    e2e.ti.com/.../WBDesign6779_5F00_2A.pdf

    Vin=18V 至32V Vout=4.2V Iout=4A、Fsw=800kHz 器件:LM61440  

    e2e.ti.com/.../WBDesign6779_5F00_4A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaheen、

    谢谢。 最后一个问题、我想 单独讨论。

    我需要具有下一个规格的电源;

    VIN=18V... 32伏

    2.输出电压= 3、3V

    2. I 输出= 0、3A 1A

    我选择了相同的 LM61440。 因为它已在案例1中使用... 案例3.  是否有可能获得针对800kHz 和 Coilcraft XAL4030-472的此规格的稳定设计 。

    也许您可以在 相同 的 VQFN-HR 封装中提供更高效(并可从经销商处获得)的符合汽车标准的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请查找有关上述输入条件的 WEBENCH 设计报告。  

    e2e.ti.com/.../WBDesign67811A.pdf

    该设计在0.3A 至1A 负载条件下在 WEBENCH 上保持稳定。 但是、建议我们的产品专家对此进行审核。  

    为了回答您的第二个问题,我们将此帖子移至产品专家处。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaheen、

    在上一个设计中、对于3、3V 、输出电容器2x100uF ( GRM32ER60J107ME20K)过大 、我无法将其安装在现有的 PCB 布局上。  

    我是否可以要求您使用2 x 22 uF ( GRM21BR61E226ME44L)检查设计稳定性和电压纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一 另一个方面:  在您昨天为 LM61440 5V@2.5A 和5V@1.2A 发送的设计中 ,使用了不同的输出电容器。 我认为估算相位/增益裕度是不正确的。  实际上、它是相同的5V 降压稳压器、输出电流可以在1、2A 至2、5A 之间变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    上面提到的输入条件(Vin:12至32V、Vout=5V、Iout=2A、Fsw=800kHz) 对于 我们内部服务器上的 LM61460来说是正常的。 此更新将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 版本(暂定为二月中旬)发布。

    我将随附设计报告、供您立即参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign6786.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     WEBENCH 数据库中没有 GRM21BR61E226ME44。 但是、我们已经使用 COUT (2*22uF)的定制器件在 WEBENCH 上测试3.3V 设计。  

    请查找报告供您参考。

    e2e.ti.com/.../WBDesign6787_5F00_C_5F00_22u.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaheen、

     WBDesign6787_C_22u.pdf 也会稳定在0、3A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到的报告  

    适用于 LM61440 9-32-5-2.5A - FSW、800kHz、带 XAL4030-472 电感器

    e2e.ti.com/.../WBDesign6788.pdf

     

    对于 LM61440 9-32-5-1.2A - Fsw、800kHz、使用 相同的电感器和 Cout

    e2e.ti.com/.../WBDesign6789_5F00_1P2A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    最后一个问题:   WBDesign6787_C_22u.pdf 也能稳定在0、3A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    上面针对0.3A 的设计进入 PFM 运行模式、并且在 WEBENCH 上是稳定的。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。 对 WEBENCH 模型所做的所有更新将在之前通知的下一个 WEBENCH 版本中提供。 我们将关闭此帖子。 如果您有任何疑问、请在此处回复以打开帖子、如果此帖子已锁定、请创建新的 e2e 主题帖。

    谢谢、此致、

    Shaheen S M