主题中讨论的其他器件: LM61440、 LMR33620
如果我在 WEBENCH Power Designer 中为 LM61460进行设置、则下一步:
VIN = 12 -32V
Vout = 5V
Iout = 2A
WEBENCH 说无法创建设计。 如何理解此报告?
如果 Iout = 6A、则可以正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
我不建议将 LM61460模型用于 LM61440。 如 Bhushan 在上述答复中所述,这两种模式都在更新和更正。 我建议等待下一个 Webench 版本(在2月中旬之前)、以便您更新了设计(适用于两种器件)。 在 TI.com 上提供更改后、我们将立即通知您。
请注意、电气仿真仅适用于 LM61460、不适用于 LM61440。
目前、LM61440的电气仿真也未在流水线中。
谢谢、此致、
阿图尔
尊敬的 Alex:
如您所述、 您将使用2020年11月/12月版的 Webench 设计来满足您的应用需求、那么这种设计应该是好的。 我强烈建议在 PCB 生产之前在工作台上(PCB 上)彻底测试设计。
1月、 LM61460进行了更新 、以更好地选择(增强)组件。 但我们注意到、更新与很少的设计创建不一致、需要进行更正。 正如 Atul 提到的、此问题已在内部服务器上得到解决。 请告诉我、我是否可以与您共享内部服务器的设计报告、以了解您的输入条件、以便进一步参考。 请注意、由于更新、差异将很小。
在 Webench 上、我们可以始终保存我们的设计(或设计报告)或打开旧设计。 我在下面分享了几个有关如何执行该操作的步骤。 请告诉我这是否有帮助。
访问较旧的设计:
登录 Webench 电源设计器(以下链接)后、转到我的设计以打开更旧的设计。
Webench Power Designer: https://webench.ti.com/power-designer/
保存设计和设计报告:
打开 Webench 设计并单击"共享设计"以生成公共链接。 此链接将用作您的设计的网关。 我们始终可以从"导出"选项卡打印设计报告。
此致、
Bhushan
尊敬的 Alex:
要回答有关11/12月设计的具体问题、您可以依赖这些设计。 但是、在进行任何生产之前、我仍然建议在板上测试设计。
在您的第二个查询中、您能否与我们分享您的原理图/设计? 以便我们的产品专家可以审核并为您提供帮助。 当您计划从 LM61460切换到 LM61440时、我建议您进行此审查。
同时、在 Webench 模型更新中、它将于2月中旬在 TI.com 上提供。 但为了便于您立即参考、我创建了 LM61440内部服务器上的 POST 上共享输入条件的设计、并随附了下面的报告。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign9624.pdf
此致、
Bhushan
尊敬的 Bhushan:
非常感谢您的支持。 我们面临着启动生产日期的巨大压力、您的帮助非常有用。
您发送的设计使用约400KHz 的开关频率和相对较大的线圈,但在我的设计中,空间有限,这就是我要求您根据下一 个要求生成设计的原因:
1. VIN=9V... 32伏
2. I OUT = 1.2A .. 2、5A
开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)
线圈为 Coilcraft XAL4030-472
您能否检查 LM61440在最小和最大负载下的设计稳定性?
尊敬的 Bhushan:
非常感谢您的支持。 我们面临着启动生产日期的巨大压力、您的帮助非常有用。
您发送的设计使用约400KHz 的开关频率和相对较大的线圈,但在我的设计中,空间有限,这就是我要求您根据下一 个要求生成设计的原因:
1. VIN=9V... 32伏
2. I OUT = 1.2A .. 2、5A
开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)
线圈为 Coilcraft XAL4030-472
您能否检查 LM61440 在最小和最大负载下的设计稳定性?
尊敬的 Alex:
感谢您提供上述输入条件。 我为 LM61440的内部服务器上共享的输入条件创建了设计 、并随附了以下报告。
适用于 LM61440 9-32-5-1.2A - FSW 800kHz、
e2e.ti.com/.../WBDesign6774_5F00_1P2A.pdf
适用于 LM61440 9-32-5-2.5A - FSW 800kHz、
e2e.ti.com/.../WBDesign6775_5F00_2P5A.pdf
如果您有任何其他疑问、请告知我们。
此致、
Shaheen S M
尊敬的 Alex:
请在下面找到 LM61440 器件的上述条件的报告。
输入: VIN=18V... 32V、Vout=1.55V、1.7A、800kHz
e2e.ti.com/.../WBDesign6773_5F00_1P7A.pdf
输入: VIN=18V... 32V、Vout=1.55V、2.2A、800kHz
e2e.ti.com/.../WBDesign6777_5F00_2P2A.pdf
此致、
Shaheen S M
您好、Shaheen、
您好、Shaheen、
非常感谢您的帮助。
1. VIN=18V... 32伏
2.输出电压= 4、2V
2. I OUT = 2A .. 4A
开关频率为800KHz (可以增加到1MHz、但最好保持800kHz、以获得更高的效率)
线圈为 Coilcraft XAL7070-332
尊敬的 Alex:
有关上述情况、请在报告下方找到。 WEBENCH 设计正在为内部服务器上的上述输入创建。
Vin=18V 至32V Vout=4.2V Iout=2A、Fsw=800kHz 器件:LM61440
e2e.ti.com/.../WBDesign6779_5F00_2A.pdf
Vin=18V 至32V Vout=4.2V Iout=4A、Fsw=800kHz 器件:LM61440
您好 、Shaheen、
谢谢。 最后一个问题、我想 单独讨论。
我需要具有下一个规格的电源;
VIN=18V... 32伏
2.输出电压= 3、3V
2. I 输出= 0、3A 1A
我选择了相同的 LM61440。 因为它已在案例1中使用... 案例3. 是否有可能获得针对800kHz 和 Coilcraft XAL4030-472的此规格的稳定设计 。
也许您可以在 相同 的 VQFN-HR 封装中提供更高效(并可从经销商处获得)的符合汽车标准的解决方案?
尊敬的 Alex:
请查找有关上述输入条件的 WEBENCH 设计报告。
e2e.ti.com/.../WBDesign67811A.pdf
该设计在0.3A 至1A 负载条件下在 WEBENCH 上保持稳定。 但是、建议我们的产品专家对此进行审核。
为了回答您的第二个问题,我们将此帖子移至产品专家处。
此致、
Shaheen S M
尊敬的 Alex:
上面提到的输入条件(Vin:12至32V、Vout=5V、Iout=2A、Fsw=800kHz) 对于 我们内部服务器上的 LM61460来说是正常的。 此更新将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 版本(暂定为二月中旬)发布。
我将随附设计报告、供您立即参考。
尊敬的 Alex:
WEBENCH 数据库中没有 GRM21BR61E226ME44。 但是、我们已经使用 COUT (2*22uF)的定制器件在 WEBENCH 上测试3.3V 设计。
请查找报告供您参考。
您好 、Shaheen、
WBDesign6787_C_22u.pdf 也会稳定在0、3A 吗?
请在下面找到的报告
适用于 LM61440 9-32-5-2.5A - FSW、800kHz、带 XAL4030-472 电感器
e2e.ti.com/.../WBDesign6788.pdf
对于 LM61440 9-32-5-1.2A - Fsw、800kHz、使用 相同的电感器和 Cout
非常感谢!
最后一个问题: WBDesign6787_C_22u.pdf 也能稳定在0、3A 吗?