This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:EMI 布局审查

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978338/lm5181-emi-placement-review

器件型号:LM5181

您好!

我们的电路板存在一些 EMI 问题、我想排除 LM5181的任何布局和布局问题。 布局与数据表中建议的布局非常相似。

下面是器件的原理图、放置和布局。

如果您发现设计问题以及如何改善 EMI、请提供建议。

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bob!

    请告诉我有关噪声的更多信息。 什么频段以及什么测量技术?

    原理图上的一个注意事项是 D50的齐纳电压。 24Vin、带24V 齐纳二极管、可在 SW 上获得~48V 尖峰。 选择较低的齐纳电压可降低该尖峰(并降低 EMI)、但会延长该尖峰的持续时间。

    布局将 C2放置在远离 VIN 和 GND 引脚的位置。 为了处理高频噪声、这个电容器应该有一个从 VIN、经过电容器、到 GND 的低电感路径。 将该电容器放置在 C96的左侧、并将 EN/UVLO 走线移至中间层。

    您还可以在保持 D50和 D52就位的同时将 IC 和周围组件稍微向左移动。 这将减少有噪声的 SW 走线的长度/面积。

    最后(这更难测试)、如果在初级侧和次级侧交换变压器的引脚、噪声可能更小。 变压器通常不是对称结构。 点通常表示绕组开始、如果有多层、通常在底部或内部。 这应该被连接至 SW、这是因为与顶部/外部绕组相比、下部/内部绕组被 PCB GND 平面和外部绕组更好地屏蔽。

    除了这些建议、它看起来非常好。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    关注的频率约为142.50 MHz。 随附的是频谱分析仪的快照。

    我将继续执行建议的更改。

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    是的、C2放置位置应该会大大帮助实现这一点。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请查看新的位置。

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    C2的新位置看起来不错。

    此外、D52和 D50之间的中点还减小了表面积、这有助于降低此 EMI。

    看起来 SW 迹线没有减少。 这可以通过稍微向左移动 IC 和大多数组件来实现。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    附件是供您查看的最新位置。

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    看起来不错!

    Sam