This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:申请设计审查。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980777/tpsm5d1806-request-a-design-review

器件型号:TPSM5D1806

你好

您能否查看随附的设计文件?

TPSM5D1806用作2个独立输出。  

条件:

  • 12V 至5V、3.3V (外部 EN 控制)
  • 12V 至3.3V、1.2V (EN 固定高电平)

e2e.ti.com/.../TPSM5D1806-SCH.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    以下是一些反馈:

    1. 对于两个电源轨、您都使用6.3V 100uF 输入电容器。 我建议切换到47uF 电容、如果额定电压为25V 而不是16V、则效果更好
    2. 对于具有使能分频器的 U54,由于您具有3.3V 输出,我们建议将 EN 分频器设置为在 Vin=4.5V 或 Vout*1.6 (以较高者为准)时打开 ,如数据表表7-2中所述。 由于3.3V*1.6=5.28V,因此将 R501从38k Ω 降低到29k Ω,以增加导通阈值。
    3. 对于1.2V 电压轨、您将需要大于200uF 的有效输出电容、如数据表 图7-5所示
    4. 对于 U54 1.2V 输出、输出电容器与输出网络和分频器之间似乎缺少连接。 请仔细检查。