This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400 bqcomm - python

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980721/ev2400-ev2400-bqcomm---python

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好!

本文档 https://www.ti.com/lit/an/sluaa11a/sluaa11a.pdf?ts=1614072496676&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中的简单代码示例 

Python 脚本引用"导入 bqcomm"、在哪里可以找到此文件? 它不使用 pip 进行安装、因此假设它是 TI 定制的

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    是的、这是 TI 内部的、因此我不认为我们可以分享。 我在本应用手册中使用 Python 的原因是给出了一个简单的示例步骤、而没有特定微控制器的要求。

    您还可以下载 BQ76952的产品文件夹中的 MSP430代码示例。 如果需要、我还有一个未发布的使用基于 ARM 的 MCU 的示例。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。  

    我想从 PC 运行 EV2400来运行测试脚本、以用于其他 i2c 器件(i2c 扩展器)、而不仅仅是 BQ 芯片组、基本上也用作 USB 转 I2C 仿真器。 BQ Studio 中的"高级通信"可用于此目的、因此最好从 python 中运行。 是否可以通过任何方式在 NDA 下发布 bqcomm? 或者是否有命令行界面来执行此操作?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    遗憾的是、无法共享 bqcom 库。 有一个 bqTools SDK 可能会很有用。 我个人没有使用这种方法的经验、但经常会有人要求使用这种方法。 您需要联系当地的 TI 销售代表以获取 bqTools SDK。

    BQ76952确实使用 I2C (不确定是否使用此器件)、因此您应该能够与它进行类似总线上的其他 I2C 器件的交互。

    此致、

    Matt