This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:适用于可穿戴健康传感器且具有有线和无线充电功能的组件

Guru**** 2533150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975177/bq25120a-component-with-wired-and-wireless-charging-for-wearable-health-sensors

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ51013B

我们是否有有线和无线充电组合的器件? 我们是否可以减小尺寸?

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您可以将 BQ51013B 器件视为可为线性充电器供电的无线接收器。 它符合 WPC v1.2标准、最大功率输出为5W。 我附上了一个示例、其中它用作 BQ24040的电源、但它可以替代其他充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢