This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS64200:输出电容器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62585, TPS64200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974173/tps64200-output-capacitor

器件型号:TPS64200
主题中讨论的其他器件:TLV62569TLV62585

我对文档第15页和第18页中指定的输出电容器选择感到困惑。 我使用的是第15页上的等式16、其中电感值为56uH、Δ I 为1.5A、Vin=5V、Vout=3.3V、Δ V 为0.05。 这为我提供了一个极高的1.5 mF 值。 我对此感到惊讶、因为建议的输出电容器值介于47uF 和100uF 之间。 我的 Δ I 值形成公式16正上方的文本、其中显示"对于从零输出电流到其最大值的负载阶跃、可使用以下公式计算输出电容"。 我的 Δ V 为0.05、因为我需要非常小的输出纹波。

然后、我查看了文档第18页提供的示例、以便更好地了解组件值。 在图22中、电感器为10uH、Δ I 为2A (因为最大输出电压为2A)、Vin=5V、Vout=3.3V、输出电容器为47uF。 使用这些值、我可以根据第15页的公式计算出它们的差值 V、得到0.5V 纹波输出电压。 对于3.3V 降压转换器而言、这似乎非常大。

我想确认等式16中所需的 Δ I 是电流纹波(而非峰-峰值)、其值是最大输出电流。 我还想确认 Δ V 是所需的输出电压纹波(而非峰峰值)。 我担心、因为所有建议的输出电容器的值都远低于计算得出的1.5mF I。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我想了解您是如何计算出这个56uH 的电感值的。

    您能告诉我您的用例是什么吗? 输出电流? 为什么 Δ 值为1.5A?

    您实际上应该得到的值范围是100uF/47uF、如您所述。

    您是否仍在应用程序中使用此设备? 您是否考虑过查看 TLV62569 (2A)或 TLV62585 (3A)等较新器件?

    这些较新的器件更易于集成到您的设计中。

    您甚至可以查看其各自的 EVM 以实现简单的实施: TLV62569EVMTLV62585EVM

    请告诉我们!

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    关于图22、峰峰值纹波电压仅为22.3mV。 请参阅下面的计算。

    Δ I =[(Vo + Vschottky + RRL * IO)* TOFF_MIN]/ L =[(3.0V + 0.3V +(45m * 2A))* 0.55uS]/10uH = 202.95mA

    Δ Vpp = ESR * 1.1 *Δ I = 0.1欧姆* 1.1 * 202.95mA = 22.32mV

    其中:

    Vo =输出电压

    Vshottky =二极管正向电压

    RRL =电感器直流电阻

    IO =输出电流

    TOFF_MIN = TPS64200的关断时间

    L =输出电感

    ESR = POSCAP 6TPA47M 的 ESR

    对于公式16、Δ I 是瞬态负载期间的负载电流(IO1至 IO2)变化、而不是电感电流纹波。 例如、如果在您的应用中、负载电流从0.25A 变为1.0A、那么 Δ I 应为0.75A。 顺便说一下、公式16中的 Δ V 是瞬态负载期间允许的电压下冲或过冲、 而不是纹波电压的峰峰峰值。  

    我希望解释清楚了。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否在此处有任何更新?

    您是否有任何后续问题?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian