This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54610-Q1:替代 TPS54610的新器件

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974923/tps54610-q1-new-device-to-replace-tps54610

器件型号:TPS54610-Q1

您好!

我的客户需要3.3V 输入、0.9V 输出、6A 和1.2V 9A。 我知道 TPS54610-Q1符合6A 要求、但它太旧了。 您可以向我发送任何更具竞争力的新器件吗? 我听说 TPS543910-Q1符合要求、您可以向我发送数据表并告诉我状态吗? 我的电子邮件是 wayne.liu@ti.com、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我们通过电子邮件继续本次演讲。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    当我们通过电子邮件开始此讨论时、我将关闭此主题。

    如果您有任何其他问题或想要重新打开、请在下面回复。

    此致、
    Dorian