This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:BLDC 功率级 MOSFET 周围的保护

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, TIDM-1003, TIDA-00281, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980516/csd19535ktt-protection-around-mosfet-for-bldc-power-stage

器件型号:CSD19535KTT
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTTTIDM-1003TIDA-00281TPS54560

尊敬的:

我将使用以下工具围绕 CSD19536KTT MOSFET 设计 BLDC 功率级:

正如您看到的那样,这是一种非常低的设计,当查看 TIDA 00281时,我发现 MOSFET 周围有很多“保护”:

我的问题:

1) 1)由于 CSD1953x 不是非常新的组件,我想知道是否有任何 MOSFET 包含这些类型的保护?

2)这些 组件(RCD 和 TVS)确实提高了性能和保护性能? 以及您的建议

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TI FET。 我没有参与 TIDA-00281设计。 原理图包括功率 MOSFET 的多种保护、您的特定应用可能需要也可能不需要这些保护。 TI 不生产 任何具有这些保护特性的 FET、这些 FET 集成在器件中。 此参考设计适用于具有瞬态要求的12V/48V 汽车电池系统、这些要求决定了这些保护组件的使用。 根据系统要求、您的应用可能不需要它们。 TIDM-1003参考设计不包含这些保护组件。 如果您可以分享您的要求、我可以与我的同事进行审核、以确定他们是否有必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答,我的系统要求和规格如下:

    由48V 电压供电且峰值电流为100安培的 BLDC 电机

    我的系统由48V 外部电源供电、12V 来自 TPS54560 (48V 输入、12V 输出)、MOSFET 驱动器为 UCC22789 (最近更改)、MOSFET 为 CSD19536KTT、25kHz PWM。

    1) 1)我是否需要在这些 MOSFET 周围提供特殊保护?

    2) 2)如果需要、是否有更多具有相同特性的"现代"MOSFET?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享您的要求。 TI 不生产任何具有集成保护功能的 FET。 如果48V 输入电压得到良好调节并且没有瞬态要求、那么我不建议使用 RCD 缓冲器。 相反、我建议使用一个简单的 R-C 缓冲器来控制振铃、如有必要、可以填充该振铃。 驱动器 IC 的 HO/LO 输出上的二极管可能需要钳制任何过压或欠压。 我将把这一信息转发给驱动器 IC 应用团队、以便他们进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     过去、我们将 BAT54与驱动器一起用于输出级保护。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    感谢您的回答

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamadou

    感谢您的提示。

    此致