This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3779:输入电阻分压器选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980568/tps3779-input-resistor-divider-selection

器件型号:TPS3779

您好!

我在设计中使用 TPS3779器件来感应3.3V 和1.5VDC 电压。 我在3.3VDC 监控器中使用了10KHz 和6.65KHz 分压器网络; 在1.5VDC 监控中使用了6.65KHz 和49.9KHz 分压器网络、容差为1%。  

根据数据表、电阻分压器电流应为输入感应电流的100倍、 是否真的需要像这样考虑、或者我在设计中使用的值是否适合在-40deg C 至100deg C 的所有温度范围内继续工作?  

我认为、为了避免功耗、可以使用数据表中针对电池供电应用考虑的值。  如果我们使用非常高的1%值、是否会产生任何影响?  

请确认。

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    两个感测引脚的输入电流均为+/-15nA。  通过电阻分压器的100倍电流可以是1.5uA 或更大。  我相信您可以为两个感测输入增加电阻值。