This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3674:LM3674MF-ADJ (ADJ 版本)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977103/lm3674-lm3674mf-adj-adj-version

器件型号:LM3674

大家好、

您好! 我们需要您在以下客户咨询时提供帮助。  

我们在设计中使用 LM3674 -adj 版本的器件、以便从3.3V 电源生成1.2V 电压。 我们在设计中使用了280k 和200K 作为标准反馈电阻器。 完整计算基于0.5V 的 Vref。 但我们从本地 CM 接收的电路板显示0.6V 为 Vref、因此我们必须更改反馈值以获得1.2V。 在故障条件下、在引脚4 (FB)上测得的值为0.6V。 将该值更改为相同的 R1 = R2、我们得到了我们所期望的1.2V 电压。 但是、这与数据表不同、因此需要您对其进行输入。

我们期待您的回应、并提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对迟交的答复表示歉意。

    你是对的。 FB 电压应为数据表中指定的0.5V。 所有样本是否具有相同的行为(VFB = 0.6V)?

    我需要您的帮助来检查体标是否为"SLTB"。 如果不是、则可能是另一个部件、您应将所有部件返回到本地 CM。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    只是一个软提醒。

    1.所有样本在 VFB 调节为0.6V 时是否具有相同的行为?

    2.主体标记"SLTB"是否正确?

    期待您的反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Excel、

    以下是我们客户的回答:

    到目前为止、我们总共收到了(5+3)个电路板、所有八个电路板的问题都是一样的。 我检查了图像、t 突出显示了代码 SLTB。 我在此处附加相同的图像。 这不是新器件。 我们使用的是相同的器件、但模块用于在电压正常的中国 CM 位置组装。 我得到的是1.2V 的精确电压。 在使用本地 CM 时、Hyderabad 为同一电阻网络提供了1.4V 电压。 然后、我们确认0.6V Vref 的问题。
    正在等待您在此输入..........

    感谢您的回答、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的更新。

    您能否发送包含 VIN、VFB 和 VOUT 的波形? 使用两个时间/刻度示波器设置(1.0us 和1.0ms)。

    同时、我建议将一些样片发送到当地的 TI 办事处进行故障分析。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    只是一个软提醒。

    对请求的波形有任何反馈?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将关闭此主题、因为它已经打开了一段时间、我没有收到您的反馈。
    您可以通过发布您的注释重新打开该主题帖。

    谢谢你。

    此致、

    Excel