This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:根据其典型应用原理图第28页、帮助选择 BQ40z50电池组管理 IC 的电容器、电感器和电阻器电压范围

Guru**** 1800300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ24773, BQ2961, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972810/bq40z50-r2-assist-required-for-select-the-voltage-range-to-capacitor-inductor-and-resistor-for-bq40z50-battery-pack-management-ic-from-it-typical-applications-schematic-diagram-page-28

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24773BQ2961

e2e.ti.com/.../bq40z50_2D00_r2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maga、您好!

    您能进一步解释一下您的问题吗? 应根据您的电池电压选择所有组件电压。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我使用的是锂离子电池3.7标称电压和4.2伏的最大充电电压、充电电流为6.5安、电池容量为13000mah (1s)。 为简单介绍,我计划设计一个移动电源,使用 BQ40z50-R2 (监测 IC)、BQ24773 (充电器 IC)为电池设计 BMS。

    • 之所以选择此 IC、是因为它能够用于1s 至4s 电池组  

    我需要您的帮助来选择化合物的电压范围,因为如果您是 neede2e.ti.com/.../Phylion-3.7V13Ah-NCM-LMO-Cell-Spec_2D00_2017.pdf,我将向您发送电池的数据表

    谢谢、此致、

    Maga

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maga、您好!

    有关组件电压额定值、请参阅 EVM 用户指南上的 BOM: www.ti.com/.../sluuav7b.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我还有一个疑问,根据 EVM,我可以使用 BQ2961,而不是在 BMS 设计中使用 BQ24773。您对此有什么想法,请向我解释 BQ24773充电器 IC 在此方面有何不同。

    • 我是否可以为 IS EVM 提供 Gerber 文件、因为它将对我的 PCB 设计有所帮助

    此致、

    Premkumar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maga、您好!

    bq40z50的 EVM 也使用 bq2961、而不是 bq24773。

    您可以在 EVM 参考设计页面 www.ti.com/.../TIDA-00883上找到这些文件

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已经获取了您的意见、这些意见对我们的研究非常有用、毫无疑问、BQ2961过压控制器 IC 可以控制单节电池(1节)、我使用的 是 USB 连接即时接线端子、您可以通过它来实现。

    此致、

    Maga