This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:ILOAD 电流与 Iout 间的关系

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978645/tps62742-iload-current-vs-iout

器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件:TPS62740

我有一个应用、其中 MCU 使用的电流非常小(通常小于1mA)、但有一个单独的子系统使用的电流要大得多、包括一个射频芯片。 该子系统只需不到10%的时间即可开启、因此可由 MCU 关闭。 目前、我正在使用2个稳压器实现这一目标、但我非常想将这两个稳压器的功能组合在这个单个 PMIC 中。 但出于某种原因、我在数据表中看到、即使总 Iout 可以是300或400mA (TPS62740与 TPS62742)、ILOAD 也只能最大为100mA。 对我来说、具有用于启用/禁用单独 Vcc 子系统的开关的芯片只能提供该输出上最大输出电流的25%-30%、这毫无意义。 对我来说、该单独的子系统实际上是整个电路中耗电最多的部分、而不是耗电最少的部分、这是有道理的。 那么、如果我定期(每10分钟)从 Iload 汲取150mA 的电流、电流小于1s、会发生什么情况? 是否有一个芯片在更高的 ILOAD 下允许此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dolf、

    由于高侧和低侧 FET 之间共享的功率耗散、降压转换器可支持300mA/400mA。 但是、所有电流都将流经高侧 FET 导通电阻(RLOAD)。 因此、LDO 负载电流限制为100mA。


    强制 LDO 上的负载电流超过100mA 可能会导致输出电压超出稳压范围。 如果 LDO 负载可适应宽松的电源电压范围、则可能支持150mA 负载。 您可以使用图5中的图来计算 LDO 上的压降、以便了解预期的 VOUT。 添加一些容差以预测最坏情况。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dolf、

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭此线程。 您可以发布查询以重新打开线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel