This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3855A:运行在400Hz AC 线路上

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3855B, UC3855A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974828/uc3855a-operate-at-400hz-ac-line

器件型号:UC3855A
主题中讨论的其他部件:UC3855BUCC28180

大家好、

我们收到了客户询问 UC3855A 和 UC3855B 是否可以在400Hz 交流线路上运行。 如果不是、您能否建议一个可以在该频率下运行的器件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我正在邀请一位专家帮助您发布此帖子、您应该 能够在下星期一收到反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo

    关于400Hz 交流输入、建议使用 UCC28180、UCC28180应用如此成功。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    感谢您的回答。 客户将在 其应用中考虑使用 UCC28180。 但是、他花了相当多的时间研究 UC3855、并且仍然想确认它是否可用于400Hz 交流线路。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    理论上、UC3855可以支持400Hz 交流线路、但没有成功的项目可以证明这一点。

    UCC28180具有400Hz 交流线路的成功项目、并且比 UC3855更易于使用 UCC28180。

    云生