请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2705 主题中讨论的其他器件: TLV61048、 LM27313
你(们)好
LM2705 FB 引脚上电阻是否有限制?
以 TLV61048为例、分压器 R2的上限不得超过150K 欧姆。
因为该参数会影响功耗。
此外、您能否帮助确认电源块是否可使用4.7uH、且总功耗约为5mA? LM2705是否具有计算文件? 谢谢、我在 WEBENCH 中找不到该器件。