This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2705:LM2705 FB 引脚上电阻限值

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2705, TLV61048, LM27313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974304/lm2705-the-limit-for-the-lm2705-fb-pin-upper-resistance

器件型号:LM2705
主题中讨论的其他器件: TLV61048LM27313

你(们)好  

LM2705 FB 引脚上电阻是否有限制?

以 TLV61048为例、分压器 R2的上限不得超过150K 欧姆。
因为该参数会影响功耗。

此外、您能否帮助确认电源块是否可使用4.7uH、且总功耗约为5mA?  LM2705是否具有计算文件? 谢谢、我在 WEBENCH 中找不到该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    奇怪的是、您为什么使用这么旧的器件? 有很多新的升压转换器可用。

    回答您的问题。

    选择 FB 电阻器时,确保反馈电阻器电流不会高于100*FB 引脚偏置电流(120nA)

    2.我建议使用推荐的电感器68uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您是否有适用于微功耗解决方案的推荐 IC? P2P LM2705更好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    LM27313与 LM2705引脚相同。 请看一下。