This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:Ika 的峰值电流。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974929/atl431li-peak-current-for-ika

器件型号:ATL431LI
主题中讨论的其他器件: ATL431

大家好、

您能告诉我 继续绝对最大额定值的含义吗?
很短的脉冲是否会增大可接受的范围?
如果您有任何条件、请告诉我。

此致、

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    ATL431LI ABS Max 未使用短脉冲进行测试。

    ATL431LI 将经历高于37V 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。
    如果我不清楚、我很抱歉。

    我想知道 IKA 连续阴极电流范围的含义。
    我的客户峰值电流暂时超出绝对最大额定值。
    峰值电流的最大值是否有调节?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    ATL431LI 用于哪种类型的应用?

    该应用中的功能是什么?

    如果您对 ATL431LI 15mA 有问题、我们提供的 ATL431最大电流为100mA IKA。

    即使是脉冲、我也不能推荐任何高于绝对最大值的电流值。 如果脉冲较短、您是否可以添加电容器以终止脉冲瞬态、使其低于绝对最大值?