请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我已将 BQ79616EVM-021连接到 USB2ANY。 和18V 电源连接在 VSTACK 和 GND 引脚之间。
现在、BQAutoEval GUI 显示已连接硬件。
在电池监控选项卡上、当我单击唤醒按钮时 、BQ79616EVM-021板上的绿色 LED 亮起。
但 GUI 中未启用"开始轮询"按钮。 因此、单击该按钮不起作用。
请告诉我为什么 没有启用“开始轮询”按钮?? 如何启用它?? 以便我可以监控电池电压。