This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:组件供货情况

Guru**** 2929070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975048/tps1663-component-availability

器件型号:TPS1663

几个月前、我在新设计中使用了 TPS16630。  我最近检查了该器件的供货情况、发现该器件已完全缺货。  幸运的是、我还可以使用 TPS16632、该器件具有某种可用性、但没有太多可用性。  由于这仍处于设计阶段、我想检查此器件的未来供货是否存在任何已知或预期的问题。  我可以使用其他几个 TI 器件、而不是这个特定的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我检查一下交货周期、然后返回给您。  

    您是否与您当地的 TI 销售和营销团队联系、以便与您密切合作进行您的材料预测?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。  不是我个人、而是我认为我的 CM 在这种情况下处于最重要的位置。  一旦产品投入生产、他们就会处理这一问题、但在开发过程中、我希望避免出现任何组件可用性方面的近中期问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我正在与团队进行核实。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已将您转至我的团队、为您提供最新信息。 我将关闭这里的线程。

    此致、Rakesh