This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:需要3.3V 电压的电路为2S1P、1S1P 或1S2P?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975134/bq25883-2s1p-1s1p-or-1s2p-for-a-circuit-that-needs-3-3v

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好!

我正在设计一个仅需要3.3V 电压的电路。 因此、我最初的想法是将 BQ25883 + BQ28Z610与2S1P 搭配用于2x 18650锂离子电池、每个电池提供4.2V (总共8.4V)、并在电路上使用开关稳压器将其调节为3.3V。 但是、使用1S1P 或1S2P 以及 LDO 稳压器将其调节至3.3V 是否是一个不错的选择? 我的担心是无法以这种方式使用整个电池充电。

谢谢、
Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    在 W-hr 方面、2s1p 和1s2p 将是等效的。 不过、2s 配置的优势是为系统负载供电时所需的电流更小(因此传导损耗更小)。

    但是、如果您希望 将 LDO 后置稳压器设置为3.3V、1S 拓扑将更适合您。 您能否详细介绍一下您的应用以及您希望从充电器中获得哪些功能?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的回复。 我的电路具有一个800x480触摸屏 LCD 显示屏、一个 FPGA、一个8位 RISC MCU、2个 SRAM 和一个触摸屏控制器。 它是一种便携式设备、用户可连接到工业设备以使用 GUI 进行配置。 因此、它必须具有可充电电池、LCD 显示屏必须在右上角显示电池的充电状态、就像智能手机一样。

    系统在运行时消耗~500mA 电流、其所有电子器件使用3.3V 电压、包括 LCD 显示屏。 它上有一个5V 电源插头、用于在系统连接时为其供电、并通过它为电池充电。

    因此、我的想法是 使用 BQ25883 为电池充电、 使用 BQ28Z610 返回充电状态以及保护/平衡电池、使两个芯片位于同一 PCB 上、并与系统的其余部分一起使用。

    你怎么看?

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    正如我所理解的、集成 ADC 是您必须具备的功能。 如果是这种情况、我建议使用 BQ2589X 系列器件。

    请注意、在我们的所有 NVDC 充电器中、SYS 输出可以从最小系统电压到电池稳压电压变化。 通常、1S 充电器的最小系统电压为3.5V、4.2V 是常见的电池稳压电压。 因此、您的 LDO 设计应适应~3.5V 至4.2V 的输入电压范围。

    我认为、对于1S (BQ2589X) 或2S (BQ2588X)拓扑、您可以继续使用类似的性能。  

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    在考虑您的回答和可用选项后、我想我将使用2S1P 和 BQ25883进行充电、并使用 BQ28Z610进行电量监测计/保护/电池平衡。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Eduardo