This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:实际充电电流不符合设定的充电电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970595/bq24170-actual-charging-current-not-meeting-set-charging-current

器件型号:BQ24170

您好!

我使用 BQ24170充电 IC 为3节锂离子电池充电。 随附的是相同的原理图。  

我已将充电电流设置为1.5A。 我测量了连接到 ISET 引脚的分压器的输出、该输出为0.3V、这是预期的值。 实际实现的充电电流为1.15A。

我尝试通过更改分压器电阻器配置将限值更改为1.8A。  更改后、实际充电电流达到1.4A。 因此、电流呈线性上升、但不符合实际设定的电流值。

您能不能帮助我们提供一些指导、这可能是什么原因? 我检查电路板上的感应电阻器 R294、这似乎也正常。

谢谢、

Siddharthe2e.ti.com/.../2425.Battery_5F00_Charging_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    是否可以禁用系统负载(移除 R315和 R316)并移除 Q15?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我选中了这两个选项、但它不会产生任何影响。 我有一个旧的原型板、其中我设计了充电电流限制为2.5A 的同一电路。 该板正常工作。 在该板上、我将 R303值更改为23.2K 、以将充电电流设置为1.5A、这也起作用。

    因此、两个电路板的原理图现在都是相同的。 与旧原型板相比、我遇到此问题的新板具有不同的布局。

    当我说不同的布局时、这意味着组件的放置方式略有不同。 与之前的电路板一样、我的大多数组件都只在一层上。

    在新电路板中、由于空间限制、我不得不在另一层上移动一些更大的元件。 例如、U39和 D24 位于底层、而 L4位于顶层。

    此外、较旧的电路板具有 PGND 和 SGND、但 它们在布局中使用 U39电源板进行了桥接。 较新的电路板、由于空间限制、我没有拆分接地。

    因此、我怀疑它是器件问题或布局问题。 但当我将电流更改为1.8A 时、电流会从1.1线性变为1.4A。 因此、我觉得这不是布局问题。 但我现在有点困惑。 我在多个电路板上看到了问题。 我已经检查了所有电路板的电压、它们似乎都适用于1.5A、0.3V。

    您认为问题可能是什么?  

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    您能否共享这两个布局文件?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AWAK10574C_5F00_MCU-Board_5F00_20201124_5F00_3.pcbe2e.ti.com/.../AWAK_5F00_EM1A_5F00_PCB_5F00_V1.0.pcbe2e.ti.com/.../LAYERS.pdfe2e.ti.com/.../LAYERS.pdf

    您好、Ricardo、

    随附的是布局文件以及 PDF 版本的布局文件。 此主板是我的系统主板,因此它包含多种其它电路以及充电电路。 我随附了一个 Word 文件、其中包含两个电路板的充电电路部分的屏幕截图、便于您轻松找到该区域。 EM1A 的文件名是较旧的电路板。 两个电路板都是10层 boards.e2e.ti.com/.../Layout_5F00_Screenshots-for-Both-Version-of-Boards.docx

    如果您有疑问、请告诉我。 我怀疑电路板组装过程中的任何组件值都可能不正确。 不太可能、但我今天会检查并更新您的信息。 您也可以沿着这个方向思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我有一个意见要分享:

    我检查了两个板上 R294上的压降。  

    正常工作的旧板、压降为15.2mV、非常适合1.5A。 较新的电路板压降为11mV、这是我实际得到的1.1A 电流对应的值。 因此、这意味着、如果充电器 IC 的电压为11mV、它仍应增加电流、直到压降达到15mV。

    这能提供任何线索吗?  

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    两个电路板上 R284两端的压降是多少?

    此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    在工作正常的较旧电路板上、R284上的压降为~12.5mV。  

    对于较新的电路板、压降为~9.2mV。

    我详细阅读了数据表、并根据12.1 Poin 2和 Poin 3部分中的布局指南、电感器和感应电阻器需要放置在与充电 IC 相同的层中。 但在我较新的电路板中、它们 位于顶层、而充电 IC 位于底层。 我的板是一个10层板。 我将电感器放置在顶层、因为底部有一些高度限制。 您认为这可能是根本原因吗?

    此外、SRP 和 SRN 线路并非与开尔文的接触完全连接。  在较旧的电路板中、所有元件都位于同一层、对于 SRP 和 SRN、遵循开尔文触点。

    请告诉我您的想法。 为了进行测试、我计划将电感器降低到2.2uH。 我觉得、由于它位于不同的层上、因此总电感可能会更高、从而使电流无法满足设定值 。 因此、我将减小要测试的值。

    否则、我必须更改布局、以便遵循指南中的 PON#2和#3。 你说什么?

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    您可能会在这里走上正确的轨道。 我怀疑布局可能会对应用电路的性能产生影响、因为您的布局与建议的布局有很大不同。 请告诉我您的新电路板版本是如何执行的。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    更新我的新电路板布局后、我将更新您。 但在此之前、我想告诉大家将电感器更改为2.2uH 的结果。

    因此、即使将电感器更改为更小的值、实际电流仍在1.15A 左右、而不是1.5A。 如果我们认为电感可能更高、因为从 SW 引脚到电感器的信号通过10层传输、那么我本来希望降低电感器应该已经显示出一些改进。

    因此、我现在需要某种证据或信息、说明导致这种现象的布局可能会发生什么情况。 如果以某种方式回答了这一点、那么我们非常确定它仅是可疑的布局。 您能想到或想象一下可能会发生什么情况吗?

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我想补充一点,由于 SRP 和 SRN 不是作为差分对布线的,因此 IC 的电压可能与我在 R294上测量的电压稍有不同。 我将尝试查看是否可以精确测量 IC 引脚上的 SRP 和 SRN 电压。 在数据表第7页中、为不同的 VSRP-VSRN 提供了充电电流调节精度。 它看到的压降越低、精度就越低。

    您可以告诉我您的想法。 如果可能、我将尝试检查引脚上的电压。

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    是否可以尝试短接 ACN 和 ACP 以禁用 DPM?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我对您有一个很好的发现。 电池充电时、R94上的压降为11mV、我之前也曾向您介绍过。 但今天、我检查了 C258上的压降、它是15mV。

    我认为这就是充电 IC 限制电流的原因。 在我的布局中、充电 IC U39是底层、R294是顶层、C258也是顶层、但 R294和 C258之间的连接(通过 R295穿过底层、 因为 R295是底层。 用于 SRN 侧。 对于 SRP 侧、R294和 C258之间的连接穿过内层并返回顶层。

    我想、由于布局中的这种异常、该路径中的电阻会有所增加、这会导致 C258上的压降高于 R294。

    因此、一旦我更改布局并遵循 SRP 和 SRN 的适当差分对路由、就应该解决此问题。 你怎么看?

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    R294而不是 R94。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    这很可能会解决您的问题。 请告诉我它是如何为您服务的。

    此致、

    Ricardo