This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:VIN - Vout 电压

Guru**** 2510165 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979635/tlv62585-vin---vout-voltage

器件型号:TLV62585

您好!

输入电压和输出电压之间是否需要电压? 例如、当输入电压= 4.2V 时、它是否会支持输出电压= 3.3V?

我了解 TLV62585支持100%占空比。 但是、您能否让我确认器件是否支持 Vout = Vout 情况?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    感谢您的提问。

    鉴于原理图和布局正确、  当输入电压= 4.2V 时、器件在支持输出电压= 3.3V 时不应出现任何问题。

    有关原理图参考,请随时参考我们 的 WEBENCHRegistered 电源设计器  

    您的意思是:"但如果器件支持 Vout = Vin、您能让我确认吗?"

    要回答此问题,您可以参考器件数据表:

     

    在净空有限的情况下、您应该注意 VIN 纹波、在相同情况下、输入电压低于最小值。

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano  

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我的答案是否澄清了您的问题?

    您是否需要进一步的支持?

    请告诉我。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。