This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:开机详细信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5944, TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979397/tlc5940-power-on-details

器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件:TLC5944

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

遗憾的是、TLC5940的数据表未提供有关上电行为的非常详细的信息。 对于 TLC5944、我在灰度(GS)移位寄存器和数据锁存部分中找到了以下通道、这似乎也对 TLC5940有效、因为两个器件的加电行为是相同的。

您能否确认此声明在内容方面也适用于 TLC5940?


谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    是的、它也可以应用于 TLC5940。  

    TLC5944需要空白是上电时处于高电平的原因是直流和 GS 寄存器没有默认值。 因此、为了防止随机通道开启、首先应将空白拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的快速回复! 您还能回答这个后续问题吗?

    唯一可用于我们的应用的模式是"VUP to open"(如前在 E2E 上所述)。 但是、我注意到、在关闭状态下(即"空白"为"高")、TLC5944会在所有连接的 LED 上产生大约1.63V 的基本恒定的 LED 正向电压、而不管使用的是什么实际 LED 类型(R、G、B)。 这与 LED 电源电压无关、并且在很大程度上与 TLC5944器件本身的电源电压无关(除了几百伏之外)。 但是、我在数据表中无法理解这种行为(或者只是忽略了它)。 但是、我们在应用中仅将 LED 控制器用作 LED 的纯低侧驱动器、这些驱动器均在"永久应用、即不切换" LED 电源电压约为5V 的情况下运行。

    我怀疑处于关断状态的 LED 正向电压与 LED 开路检测相关。 您还能为我确认并详细说明 TLC5944的这种行为吗?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我认为它不受 LOD 函数的影响、因为它仅对输出引脚上的电压进行采样、而不对电源进行采样。

    这种现象可以解释为、当 VUP 打开时、内部预充电 FET 仍将打开和关闭、但它不会对 LED 性能产生任何影响、因为它仅将开路连接到 OUT 引脚。  在消隐高电平期间、预充电 FET 导通、LED 的所有阴极连接到同一网络 VCUP。 由于 VCUP 是悬空的、因此从 VLED 到 VCUP 的泄漏电流会使 VCUP 升高、并使所有 LED 具有相同的正向电压。