This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:施加到输出的外部电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980241/tl4242-external-voltage-applied-to-output

器件型号:TL4242

输出引脚(Q)是否能够耐受外部施加的电压?  在这种情况下、Vin 将为9V、TL4242将被禁用(PWM = 0V)、但6V 将被施加到 Q。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      是的、由于"Q"引脚的最大电压额定值为41V、因此没关系。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean。  即使没有为 Vin 供电、也是如此吗?  当 I = 0V 时、我可以向 Q 施加电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       "当 i=0V 时"、它是悬空或连接到地面的、这意味着什么?  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在其中一个输入电源不存在的情况下发生的。  在我的情况下、当输入被移除时、电源轨快速放电至大约2V、然后缓慢放电至0V。  因此、我认为您的问题的答案是输入接地。  它当然不是浮动的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       抱歉、当"I"引脚接地时、我不认为它可以由"Q"引脚供电、因为内部 FET 有一个生物二极管。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    第7.2节中的功能方框图使其看起来像是 PNP、而不是 FET。

     - Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

      这是 simplifiere 方框图、需要通过测试进行确认。 让我与内部团队联系、稍后回复您。

    BR

    肖恩