This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:使用 UCC21222驱动半桥 IGBT 时、VBUS 限制多少伏?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980349/ucc21222-how-many-volts-is-the-vbus-limited-when-using-a-ucc21222-drives-the-half-bridge-igbt

器件型号:UCC21222

根据 应用手册、 当我使用 UCC21222作为以下圆圈时、VBUS 限制了多少伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个复杂的问题、总线电压受许多变量的影响、例如爬电距离、间隙、隔离电压、PCB 材料、 和安全标准。 该器件的 VIOWM 规格为990V、这是该器件能够长时间连续穿过隔离栅的上限。 请在您的应用中考虑这一点。 通常、此器件用于由400V 总线驱动650V FET 的应用、这是我的建议。  

    此致、

    Krystian