This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10515:有关 Vout 3.3 Iout 1.5A 的参考设计的问题

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR10515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977026/lmr10515-question-about-the-reference-design-for-vout-3-3-iout-1-5a

器件型号:LMR10515

从 LMR10515的数据表中可以看出、它可以支持高达1.5A 的输出电流、我们在第19页看到了参考设计。  

在图描述中、1A 时的输出电压为3.3V、但在图中、它表示 V0 = 3.3V@1.5V。 我是否可以知道哪一个是正确的?  LMR10515能否支持高达1.5A 的电流? 还是仅1A?  

请帮助澄清、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的提问。

    该器件可支持高达1.5A 的电流、如数据表所示。

    如果您想获得最适合您的应用的设计示例,请参阅我们 的 WEBENCHRegistered 电源设计 器。

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我的答案是否澄清了您的问题?

    您是否需要进一步的支持?

    请告诉我。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Stefano。  

    问题得到澄清、只需确保 LMR10510X 设计示例支持高达1.5A 的电流。