This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464AEVAL:交流/直流转换器输出级

Guru**** 2580185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464EVAL, LM3464AEVAL, LM3464A, LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974783/lm3464aeval-ac-dc-converter-output-stage

器件型号:LM3464AEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3464EVALLM3464ALM3464

我正在向谁购买 LM3464AEval 模块板。 我有几个问题和关切,我想谈一下。 我的第一个问题是关于 LM3464EVAL 板和 LM3464AEVAL 板之间的差异、这些板之间的唯一区别是电源轨电压略高吗? 我的第二个问题是关于 EVAL 板的电源、是否有 TI 制造的电源与交流/直流转换器输出级电路一同提供、如本电子邮件所附图片中所示、或者是否需要构建该电源? 如果 TI 确实为交流/直流转换器输出级提供了电源、我可以获得要购买的器件型号。 如果没有带交流/直流转换器输出级的电源、我能否获得一小份 BOM、其中包含建议您自行购买的器件? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      对于第一个问题、是的、唯一的区别是电源轨电压范围、LM3464为12V-80V、LM3464A 为12V-95V。

      第二个问题是、由于 TI 不提供电源、但我们确实为您提供了大量电源解决方案、因此您可以申请 EVM 或购买 EVM、 但是、当您确保您的膝部功率时、您需要获取板、以下是您找到它们的简短链接:  

       

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sean。 您可以重复第二个答案、我不确定我是如何按照答案来回答有关交流/直流输出级的问题的。 那么、我想我再问一下、交流/直流转换器输出级是否有推荐器件列表? 我正在寻找推荐的器件。 此外、TI 制造的电源是否内置有交流/直流转换器输出级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

       由于我不是交流/直流产品的专家、但您可以发布有关您的详细要求(Vin 范围、Vout 范围和 Iout 范围以及其他问题)的新问题和描述、我们的系统会将该问题链接到合适的专家。 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的帮助。 我很困惑我应该在哪个论坛发布这个问题。 我的理解是、这是该部件的电源管理论坛。 当我们讨论交流/直流转换器的输出时、我的问题似乎属于电源管理范畴。  您能否向我指出正确的论坛、以便我可以获得问题的帮助? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

       是的,您只需在:Power management forum"上发帖,然后添加 AC/DC 解决方案的关键字,它将被分配给合适的团队和人员。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、LM3464EVAL 板是否具有与 LM3464AEVAL 相同的48V 启动电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

       是的、它们共享同一个 EVM。

    BR

    肖恩