请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4051-N 主题中讨论的其他器件:LM4051、 LM4040
好的、事实证明 我使用的 DAC - MAX532需要负电压来提供正输出电压。 在使用工作正常的电源进行测试时、我选择仅交换+和-ve 端子、 当我要转到 PCB 时、我想询问是否交换 LM4051上的端子并可能获得负电压、因为 DAC 基准无论如何都会影响 IC 的运行、因为它基本上是一个二极管。
谢谢。