This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:COMP 引脚高电平输出电压

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974226/ucc28c43-q1-comp-pin-high-level-output-voltage

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

您好!

在 UCC28c43数据表中,COMP 引脚高电平典型输出电压被称为6.8V,这是为什么它大于5V (这是内部电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Comp Abs Max 指定为6.3V (我怀疑您的消息中的6.8V 实际上是6.3V、否则请告诉我数据表中的6.3V 在哪里。)、这是该引脚可以承受的最大电压、不会造成损坏。 可将 COMP 引脚连接至外部电路、因此需要指定其绝对最大电压、并且不必与 VREF 相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ucc28c43数据表的第4页提到了6.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是一个拼写错误、 应该是6.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、无论它是6.3V 还是6.8V、它都是误差放大器的输出电压。 误差放大器的内部电源电压是否为5V (参考电压)? 如果是、为什么它超过电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它指定了 COMP 引脚可以位于引脚上的电压、因为 COMP 引脚可以连接到电压不能超过6.3V 的外部电路。 如果您使用内部5VREF、则 COMP max 取决于 VREF 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    误差放大器的内部电源电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压为5V 时、误差放大器输出电压将如何达到6.3V 或6.8V。 因为在运算放大器中、最大输出电压为电源电压或小于该电压。 这就是我在所有上述信息中所要求的。 即使在 TINA 仿真中,当 VFB 引脚接地时,COMP 引脚电压也是7V。 请勿提供有关 COMP 引脚最大电压能力的说明、请尝试理解我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用以下电路进行了 TINA 仿真。 此处 FB 引脚连接到电阻分压器(VS1 = 15V、R1=56.2k、R2=10k)(FB 引脚电压为2.26V)。 我将 TINA 波形 also.check 连接到 COMP 引脚电压、该电压约为7V。 这里还有一个问题是 FB 引脚电压为什么变为0V (根据电阻分压器公式、它应该为2.26V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意 TINA 模型是在数据表上创建的、因此如果数据表显示 COMP 典型值为6.8V、则该模型将其设置为6.8V

    根据其绝对最大规格、COMP 不应超过6.3V。 因此、数据表需要进行一致性校正。

    VREF 内部对电路进行偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您在考虑外部电路时使用6.3V COMP、因为 COMP 绝对最大值为6.3V。 要修复的 COMP 引脚规格明显不一致。 如果 COMP 6.3V 规格无法解决您的设计问题、请描述您的问题、并且似乎没有意义 继续发现为什么需要使用6.3V 或6.8V 来修复数据表校正的 COMP 引脚。

    IC 内部电路由正常值为5V 的 VREF 偏置。 为什么 COMP 的规格为6.3V 或6.8V、我们将 在下一个数据表修订版中找到并进行更正。 目前、如果 COMP 6.3V 或6.8V 在您的设计中出现问题、让我们重点解决您的相关设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看上面的 FB 引脚查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FB 问题 应 与 Tina 模型或您的模型电路设置有关。 如果您愿意、您可以向我发送您电路的模型以进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hv_5F00_flyback_5F00_cv_5F00_B0.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我已经运行了您的模型。 我得到 FB = 2.5V。 所连接的是 FB 和 COMP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是运行模拟,我得到了与 URS 不匹配的相同的先前结果。 如何在 UR 波形中将 FB 引脚设置为2.5V。 我特意使用外部15V 电阻分压器使其小于2.5 (2.26V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用瞬态分析来运行您的模型并获得结果。 FB、COMP 等将由电路、尤其是 FB 和 COMP 之间的组件进行稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您的 Vdd15不是来自仿真的15V、而是接近16.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我尚未通过电阻分压器将输出(Vdd15)连接到 FB 引脚、这意味着我不会调节输出电压。 我已 通过电阻分压器从 VS1 (固定15V 电源)连接到 FB 引脚。 请像这样运行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vdd15在我接收到的电路中连接到 R1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2766.hv_5F00_flyback_5F00_cv_5F00_B0.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VS1设置为零、从而将下拉 FB 保持为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过电阻分压器从外部电池15V 连接到 FB 引脚。 现在 FB 引脚未拉至 GND。 感谢你的帮助。 但 VS1是如何变为零的。 如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的电路中的 VS1是什么 (我认为这是您的问题)、以及从何处可以将 VS1连接到 R1。 您只需在 VS1连接中添加电压感应探针并运行瞬态仿真、您就可以看到 VS1降至零并将 FB 下拉至零。