This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:了解电源正常控制逻辑

Guru**** 2814855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980565/tps62135-understanding-the-power-good-control-logic

器件型号:TPS62135

大家好、我们正在定制板中使用 TPS62135、想要确认 PG 控制相对于输出电压上的快速瞬变的行为方式?
数据表指定了这些电源正常阈值:

这是否意味着在 IC 上的最坏情况下、如果 VFB 由于瞬态条件而超过0.7V 电平的-3%/+2%、电源正常状态将失败?
是否存在在电源正常状态下拉至低电平之前必须在特定持续时间内超出电压的跳闸时间常数?
电源正常线路上是否有任何去抖保护?
您能否提供有关此 PG 控制模块的详细信息的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未通过。 但是、根据 DS 规格、当 Vout 在最坏情况下上升至98%时、PG 将变为高电平。  从实际阈值水平所在的任何位置、VOUT 下降百分比行中提到的迟滞至少为3%。 因此、当 PG 变为低电平时、98-3 = 95%最坏情况。 DS 不建议使用任何其他机制、如去抖保护和跳闸时间常数。

    谢谢、

    模块