This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TI 解决方案建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980521/tps63900-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件:TPS61094

尊敬的团队:

我们是否有任何低 IQ 解决方案可在一个芯片中满足以下规格?

情况1:输入电压1.8V,输出:4V,输出电流300mA  

情况2:输入电压1.8V,输出:3.3V,输出电流600mA   

如果没有、您能否帮助建议2个解决方案(低 IQ)可满足 每2个规格。

非常感谢。

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy:

    TPS61094是满足这两个规格的理想选择。