This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:12V 隔离设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974327/lm5181-12v-isolate-design

器件型号:LM5181

您好:

  我使用 LM5181设计12V 隔离电源、原理图如下所示、现在有问题、输出电压正确。 但输出电流无法驱动负载。  变压器 NP:NS 为4:1。R5为121K。请帮助检查哪里出错

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunpu,

     n‘t 看不到 原理图。 请再次上传? 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Victor:

      更新了。 R5为499K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunpu,

     1. 您使用了哪种负载? 您是否尝试过48Ω RES?

     2.您说输出电压正确、但无法驱动负载。  

    • 那么、当您添加负载时、输出是否会保持12V? 如果是、您应该检查负载电路。 我们只保证输出电压正确且稳定。
    • 如果在增加负载时输出电压下降。 您应该检查变压器的磁化电感。 您能否提供磁化电感值?

     原理图看起来不错、可以 优化几个细节、但它们不会影响主函数。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

      1. 我用电子负载表进行测试。 负载电流仅为5mA

      2.增加负载时输出电压下降。 我使用了两种变压器、 一种变压器的磁化电感为11uH、另一种是40uH

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunpu、

     我认为电感太小。 根据以下公式、最小电感约为110uH。

      您可以尝试120uH/1A 电感。  最好上传 SW、电感电流和输出电压的波形。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Victor:

      谢谢你。 我将重试。我将告诉您测试结果  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunpu、

     随附的文件是计算工具、希望它能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../LM5181-PSR-Flyback-Converter-Quickstart-Tool-r1-_2D002D00_-5V-0.5Aout.xlsx

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

       我使用该表的结果来设计原理图、现在我使用 Coilcraft 变压器替换我自己设计的变压器进行测试

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunpu、

     根据论坛规则、我将首先关闭该主题。 如果您有任何新问题或更新、您可以直接在此主题中回复。

     谢谢。

    BR

    维克多