This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:如果 AM3352未刷写图像、TPS65910能否正常工作并提供输出电压?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980491/tps65910-could-tps65910-work-and-output-voltage-if-am3352-is-not-flashed-image

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好、专家、

定制板无法检测到 PMIC 输出电压。

如果 AM3352未刷写映像、TPS65910是否可以正常工作?

BOOT1=1、BOOT0=0、PWRON 悬空

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

      请执行以下操作:

    1.  在为 PMIC 上电之前、应使用正确的映像刷写 AM3352。
    2. PWRON 应通过 10K 欧姆电阻器上拉至 VBAT。
    3. 处理器 AM3352应将 PWRHOLD 引脚驱动为高电平、以便为 PMIC 供电。
    4. 有关更多详细信息、请通读文档"AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南"。  

      请告知您是否在正确设置上述输出后仍然检测不到 PMIC 的输出。