大家好、
我在调试 BQ25713时遇到问题:
主要问题是吹气:
我们移除了2节电池、仅使用5V 适配器作为电源。
我们发现 VSYS 会随系统电流上升而下降、我们也无法限制 SYSMIN 之上的 VSYS。 我在两个工作条件下附加了日志。
SIUITYation1:VIN=5V 、无负载
REG[0]=0xA
REG[0x1]=0x87
REG[0x2]=0xc0
REG[0x3]=0x7
REG[0x4]=0xd0
REG[0x5]=0x20
REG[0x6]= 0
REG[0x7]= 0
REG[0x8]= 0
REG[0x9]= 0
REG[0xA]=0
REG[0xb]=0x2
REG[0xc]=0
REG[0xd]=0x18
REG[0xe]=0
REG[0xF]=0x41
REG[0x10]=0xff
REG[0x11]=0xff
REG[0x12]=0xff
REG[0x13]=0xff
REG[0x14]=0xff
REG[0x15]=0xff
REG[0x16]=0xff
REG[0x17]=0xff
REG[0x18]=0xff
REG[0x19]=0xff
REG[0x1a]=0xff
REG[0x1b]=0xff
REG[0x1c]=0xff
REG[0x1d]=0xff
REG[0x1E]= 0xff
REG[0x1f]=0xff
REG[0x20]= 0
REG[0x21]=0x84
REG[0x22]=0
REG[0x23]=0xa8
REG[0x24]=0
REG[0x25]=0x41
REG[0x26]=0
REG[0x27]=0x1f
REG[0x28]=0
REG[0x29]=0
REG[0x2a]= 0
REG[0x2b]= 0
REG[0x2C]= 0x57
REG[0x2D]=0x57
REG[0x2e]=0x40
REG[0x2F]=0x88
REG[0x30]=0x10
REG[0x31]=0x2
REG[0x32]=0xb7
REG[0x33]=0x2
REG[0x34]=0x30
REG[0x35]=0
REG[0x36]=0x65
REG[0x37]=0x4a
REG[0x38]=0xa0
REG[0x39]=0x81
REG[0x3a]=0xff
SIUITON2:VIN=5V、带系统负载:
[2021-02-20_17:28:32]reg[0]= 0xA
[2021-02-20_17:28:32]REG[0x1]=0x87
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2]=0xc0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x3]=0x7
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x4]=0xd0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x5]=0x20
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x6]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x7]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x8]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x9]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0xA]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0xb]=0x2
[2021-02-20_17:28:32]reg[0xc]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0xd]=0x18
[2021-02-20_17:28:32]reg[0xe]= 0
[2021-02-20_17:28:32]REG[0xF]=0x41
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x10]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x11]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x12]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x13]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x14]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x15]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x16]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x17]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x18]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x19]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x1a]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x1b]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x1c]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x1d]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]REG[0x1E]= 0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x1f]=0xff
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x20]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x21]=0x8c
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x22]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x23]=0xa8
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x24]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x25]=0x41
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x26]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x27]=0x1c
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x28]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x29]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2a]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2b]=0x6
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2C]= 0x5
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2D]=0x9
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2e]=0x40
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x2F]=0x88
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x30]=0x10
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x31]=0x2
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x32]=b7
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x33]=0x2
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x34]=0x30
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x35]= 0
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x36]=0x65
[2021-02-20_17:28:32]reg[0x37]=0x4a
我还附上了下面的原理图:
e2e.ti.com/.../5025.charger.pdf
我可能需要您帮助查找故障原因、从而找到解决方法。
BR
Brandon