主题中讨论的其他器件: TPS63020
大家好、我们将使用 TPS61378-Q1的自动 PFM 和强制 PWM 模式。
我在数据表中找不到有关如何在这两种模式之间正确切换的任何说明。
当我们需要从 PFM 模式切换到 PWM 模式时、我们是否需要特别注意 EN 引脚或其他方面?
或者、只要 我们需要更改模式、我们就可以更改 MODE/SYNC 上的逻辑电平吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们将使用 TPS61378-Q1的自动 PFM 和强制 PWM 模式。
我在数据表中找不到有关如何在这两种模式之间正确切换的任何说明。
当我们需要从 PFM 模式切换到 PWM 模式时、我们是否需要特别注意 EN 引脚或其他方面?
或者、只要 我们需要更改模式、我们就可以更改 MODE/SYNC 上的逻辑电平吗?
谢谢你。
您好、Zack、
其理念是提高整体效率。
当我们的系统不需要高电流时、我们将所有 IC 置于睡眠模式、并希望 将 TPS61378 置于自动 PFM 模式以降低该 IC 的自消耗。
如果系统决定负载需要更大的电流、 则必须将 TPS61378切换到 PWM 模式。
因此、我们希望根据 所需的输出电流周期性地更改 TPS61378的控制模式。
问题是 :TPS61378是否允许这样的应用、在更改模式时是否需要额外注意其他事项?
您好、Zack、
对于我们来说、持续使用自动 PFM 模式并不总是很好、因为即使负载不重、我们也需要 Vout 上的低噪声水平。
我们以前在 TPS63020上使用 PFM 模式的经历是负面的。 PFM 模式下该器件的 Vout 噪声水平高于 PWM 模式。 这一因素导致 PFM 模式下由 TPS63020供电的 GPS 模块的数据错误。
我们假设使用:
-为 GPS 模块提供干净的输出电压- PWM 模式、
-在设备休眠时节省功耗-PFM 模式。
我们希望 通过更改 MODE/SYNC 引脚上的逻辑电平来选择 PWM 或 PFM 模式,而不关闭 TPS61378。
那么、问题是 :是否允许这样更改 TPS61378的模式?
在这种情况下、TPS61378是否能够正常工作? 在更改 MODE/SYNC 状态之前、我们是否需要移除 TPS61378的 Vin?